Control remoto Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24
Descripción general
El control remoto Acti 9 RCA iC60:
-
Debe tener una interfaz Ti24 (con las referencias comerciales A9C70122 y A9C70124)
-
Se puede utilizar para controlar un interruptor automático iC60 a través del control local de la entrada Y1/Y2 según la modalidad seleccionada y Y3 de su interfaz Ti24 interfaz.
La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales de I/O Smart Link
-
Se puede utilizar para detectar los estados OF y SD del interruptor automático asociado al control remoto .
La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un control remoto Acti 9 RCA iC60 conectado al canal 1.
Descripción |
Dirección(1) |
N° de registro(s) |
Tipo |
Acción |
Valores y significados |
---|---|---|---|---|---|
Estado |
|||||
Estado OF |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
bit 0 = 0: interruptor automático abierto bit 0 = 1: interruptor automático cerrado |
Estado de SD |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
Bit 1 = 0: dispositivo disparado (fallo) Bit 1 = 1: dispositivo no disparado |
Comandos |
|||||
Activación del comando de apertura |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
L/E |
bit 0 = 1: activación del comando de apertura(2) |
Activación del comando de cierre |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
L/E |
bit 1 = 1: activación del comando de cierre(2) |
Contadores |
|||||
Número de ciclos de apertura/cierre del interruptor automático |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
L/E |
– |
Número de disparos |
0x3786 |
2 |
UINT32 |
L/E |
– |
Tiempo de funcionamiento de la carga |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
L/E |
en horas |
(1) Para dirigir los registros del canal N (1≤ N ≤ 11), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1. (2) El dispositivo I/O Smart Link restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14201 se activan simultáneamente, el dispositivo I/O Smart Link no lleva a cabo ninguna acción. |