DOCA0302ES-04

Conexión de salida indirecta

Descripción general

Cualquier dispositivo (por ejemplo, un motor) que necesite un circuito de comando de más de 100 mA puede controlarse mediante la salida (Q) de un canal de I/O Smart Link. El esquema eléctrico debe ser indirecto entre I/O Smart Link y este dispositivo: debe instalarse un relé de bajo nivel entre el comando de este dispositivo y I/O Smart Link.

Cableado

El cableado puede realizarse con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC01: conector moldeado (en el extremo de I/O Smart Link) y con cinco hilos (en el extremo del contactor).

NOTA:
  • @updatedD8
    Se puede conectar un máximo de un hilo en cada terminal del conector Ti24 (A9XC2412).

  • No conecte un hilo con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplo de conexión

(1) Relé iRTBT

(2) Contactor Tesys D LC1D•25 con una bobina de 230 V CA

(3) Motor de 10 kW (13,41 CV) con fuente de alimentación trifásica de 380 V CA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?