Tabla global de direcciones Modbus
Presentación
Grupos de direcciones |
Descripción |
Dirección |
Registro |
N.º de palabras |
Tipo |
L/E |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema |
Número de serie |
0x0064 |
101 |
6 |
ASCII |
L |
Estado |
0x0070 |
113 |
2 |
BITMAP |
L |
|
Fecha y hora |
0x0073 |
116 |
4 |
DATE |
L/E |
|
Versiones de hardware y firmware |
0x0086 |
135 |
18 |
ASCII |
L |
|
Identificación |
0x01F4 |
501 |
109 |
ASCII |
L |
|
Resumen de los canales del 1 al 11 |
Estado |
0x0078 |
121 |
2 |
BITMAP |
L |
Comandos |
0x0082 |
131 |
4 |
BITMAP |
L/E |
|
Indicadores de potencia o de caudal |
0x36B0 |
14001 |
44 |
Float32 |
L |
|
Contadores de consumo |
0x36E2 |
14051 |
44 |
UINT32 |
L |
|
Contadores de funcionamiento |
0x3714 |
14101 |
44 |
UINT32 |
L/E |
|
Contadores de horas de ejecución |
0x3740 |
14145 |
22 |
UINT32 |
L/E |
|
Detalle del canal 1 |
Estado |
0x3778 |
14201 |
1 |
BITMAP |
L |
Comandos |
0x3779 |
14202 |
2 |
BITMAP |
L/E |
|
Estado de la salida |
0x377B |
14204 |
1 |
BITMAP |
L |
|
Indicadores de potencia o de caudal |
0x377C |
14205 |
4 |
Float32 |
L |
|
Contadores de consumo |
0x3780 |
14209 |
4 |
UINT32 |
L |
|
Contadores de funcionamiento |
0x3784 |
14213 |
4 |
UINT32 |
L/E |
|
Contadores de horas de ejecución |
0x3788 |
14217 |
2 |
UINT32 |
L/E |
|
Fecha de ajuste de los contadores de funcionamiento |
0x378A |
14219 |
12 |
DATE |
L |
|
Ajustes del peso del impulso (contadores) |
0x3796 |
14231 |
2 |
UNIT |
L/E |
|
Detalle de los canales del 2 al 11 |
Canal 2(1) |
0x37a0 |
14241 |
40 |
– |
– |
Canal 3(1) |
0x37c8 |
14281 |
40 |
– |
– |
|
Canal 4(1) |
0x37f0 |
14321 |
40 |
– |
– |
|
Canal 5(1) |
0x3818 |
14361 |
40 |
– |
– |
|
Canal 6(1) |
0x3840 |
14401 |
40 |
– |
– |
|
Canal 7(1) |
0x3868 |
14441 |
40 |
– |
– |
|
Canal 8(1) |
0x3890 |
14481 |
40 |
– |
– |
|
Canal 9(1) |
0x38b8 |
14521 |
40 |
– |
– |
|
Canal 10(1) |
0x38e0 |
14561 |
40 |
– |
– |
|
Canal 11(1) |
0x3908 |
14601 |
40 |
– |
– |
|
(1) La información detallada de los canales 2 a 11 contiene la misma estructura que la información detallada del canal 1. Para dirigir los registros del canal N (1≤ N ≤ 11), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1. |