DOCA0302FR-04

Appareils Acti 9 avec interface Ti24

Description

Le tableau suivant répertorie les appareils qui peuvent être connectés à I/O Smart Link :

Appareil

Référence du produit

Description

Auxiliaire iACT24 pour contacteur iCT

A9C15924

L'auxiliaire iACT24 :

  • permet de contrôler et de signaler un contacteur iCT 230 Vca de calibre supérieur ou égal à 25 A à partir de l'unité I/O Smart Link par des signaux 24 Vcc (Y3),

  • permet d'assurer le contrôle par un signal maintenu (Y2),

  • permet de connaître l’état du contacteur (état ouvert/fermé).

Auxiliaire iATL24 pour contacteur iTL

A9C15424

L'auxiliaire iATL24 :

  • permet de contrôler et signaler un iTL relais à impulsions 230 Vca du I/O Smart Link par des signaux 24 Vcc (Y3),

  • permet le contrôle par signal pulsé (Y2),

  • permet de connaître l’état (ouvert/fermé) du relais à impulsions.

Auxiliaire de signalisation iOF+SD24 pour iC60, iC40, iDPN, iCV40 et iID, iID40 et iSW-NA

A9A26897

Compatible avec jeu de barres comb aval, l'auxiliaire de signalisation iOF+SD24 permet d'identifier l’état ouvert/fermé et l’état de déclenchement sur défaut () des appareils iC60, iC40, iDPN, iCV40 et iID, iID40 et iSW-NA.

Auxiliaire de signalisation iOF+SD24 pour iC60, iC40, iDPN, iCV40 et iID, iID40 et iSW-NA

A9A26898

Compatible avec jeu de barres comb amont, l'auxiliaire de signalisation iOF+SD24 permet d'identifier l’état ouvert/fermé et l’état de déclenchement sur défaut () des appareils iC60, iC40, iDPN, iCV40 et iID, iID40 et iSW-NA.

Auxiliaire de signalisation OF+SD24 pour C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC et ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC et C120NA-DC

A9N26899

Compatible avec jeu de barres comb aval, l'auxiliaire de signalisation permet d'identifier l'état ouvert/fermé et l’état de déclenchement sur défaut () des appareils suivants : C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC and ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC et C120NA-DC.

Auxiliaire de signalisation iOF/SD24 pour iC60 RCBO

A9A19804

Compatible avec jeu de barres comb aval, l'auxiliaire de signalisation iOF/SD24 permet d'identifier l'état ouvert/fermé (OF) ou l’état de déclenchement sur défaut () d'une unité iC60 RCBO.

Télécommande Acti 9 RCA iC60 avec interface Ti24

A9C7012•

La télécommande Acti 9 RCA iC60 :

  • Doit être équipée d'une interface Ti24 (références commerciales A9C70122 et A9C70124)

  • Peut être utilisée pour contrôler un disjoncteur iC60 via le contrôle local de l'entrée Y1/Y2 en fonction du mode sélectionné et de l'entrée Y3 de son interface Ti24. L'entrée Y3 (24 Vcc) peut être contrôlée par l'une des voies de l'unité I/O Smart Link.

  • Peut être utilisée pour déterminer les états OF et du disjoncteur associé à la télécommande RCA iC60.

Disjoncteur à commande intégrée Acti 9 Reflex iC60 avec interface Ti24

A9C6••••

Le disjoncteur à commande intégrée Acti 9 Reflex iC60 :

  • Doit être muni d'une interface Ti24 (références commerciales A9C6••••).

  • Permet le contrôle de l'appareil via l'entrée Y3 de son interface Ti24. L'entrée Y3 (24 Vcc) peut être contrôlée par l'une des voies de l'unité I/O Smart Link.

  • Peut être utilisé pour indiquer l'état du circuit de contrôle (ouvert/fermé) et l'état du disjoncteur (auto/OFF).

NOTE: Tous les appareils du tableau précédent peuvent être raccordés à la voie N (1 ≤ N ≤ 11) d'un appareil I/O Smart Link à l'aide d'un câble pré-assemblé A9XCAS06 (ou A9XCAM06 ou A9XCAH06).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?