DOCA0302DE-04

Acti 9-Geräte mit Ti24-Schnittstelle

Beschreibung

In der folgenden Tabelle sind Geräte aufgeführt, die an den I/O Smart Link angeschlossen werden können:

Gerät

Bestellreferenz

Beschreibung

Hilfsgerät iACT24 für Schütz iCT

A9C15924

Das Hilfsgerät iACT24:

  • Ermöglicht die Steuerung und Anzeige eines 230-VAC-Schützes iCT mit einem Nennwert von 25 A oder mehr über I/O Smart Link durch 24-VDC-Signale (Y3).

  • Ermöglicht die Steuerung über ein Dauersignal (Y2).

  • Ermöglicht das Erkennen des Schütz-Status (O/C-Zustand).

Hilfsgerät iATL24 für Schütz iCL

A9C15424

Das Hilfsgerät iATL24:

  • Ermöglicht die Steuerung und Anzeige eines 230 VAC-Impulsrelais iTL über den I/O Smart Link durch 24-VDC-Signale (Y3).

  • Ermöglicht die Steuerung über ein Impulssignal (Y2).

  • Ermöglicht die Erkennung des Status des Impulsrelais (O/C-Zustand).

Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF+SD24 für iC60, iC40, iDPN, iCV40 und iID, iID40 und iSW-NA

A9A26897

Das mit der nachgeschalteten Kammschiene kompatible Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF+SD24 wird verwendet, um den Status (OF) und den Auslösestatus bei einem Fehler () von iC60, iC40, iDPN, iCV40 und iID, iID40, and iSW-NA zu ermitteln.

Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF+SD24 für iC60, iC40, iDPN, iCV40 und iID, iID40 und iSW-NA

A9A26898

Das mit der vorgeschalteten Kammschiene kompatible Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF+SD24 wird verwendet, um den Status (OF) und den Auslösestatus bei einem Fehler () von iC60, iC40, iDPN, iCV40 und iID, iID40 und iSW-NA zu ermitteln.

Hilfsgerät für die Signalübertragung OF+SD24 für C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC und ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC und C120NA-DC

A9N26899

Das mit der nachgeschalteten Kammschiene kompatible Hilfsgerät für die Signalübertragung wird verwendet, um den Status (OF) und den Auslösestatus bei einem Fehler () der folgenden Geräte zu ermitteln: C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC und ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC und C120NA-DC.

Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF/SD24 für iC60 RCBO

A9A19804

Das mit der nachgeschalteten Kammschiene kompatible Hilfsgerät für die Signalübertragung iOF/SD24 wird verwendet, um den Status (OF) und den Auslösestatus bei einem Fehler () des iC60 RCBO zu ermitteln:

Acti 9 RCA iC60-Fernsteuerung mit Ti24-Schnittstelle

A9C7012•

Die Acti 9 RCA iC60-Fernsteuerung:

  • Sollte über eine Ti24-Schnittstelle verfügen (mit Produktreferenzen A9C70122 und A9C70124)

  • Kann zur Steuerung eines Leistungsschalters iC60 über den Eingang Y1/Y2 der lokalen Steuerung verwendet werden, je nach gewähltem Modus und Y3 seiner Ti24-Schnittstelle. Der Y3-Eingang (24 VDC) ist über einen der folgenden I/O Smart Link-Kanäle ansteuerbar.

  • Ermöglicht das Erkennen der Status OF und des mit der Fernsteuerung RCA iC60 verbundenen Leistungsschalters.

Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter Acti 9 Reflex iC60 mit Ti24-Schnittstelle

A9C6••••

Der integrierte Steuerungsleistungsschalter Acti 9 Reflex iC60:

  • Sollte über eine Ti24-Schnittstelle verfügen (Produktreferenzen A9C6••••)

  • Ermöglicht die Steuerung des Geräts über den Eingang Y3 der Ti24-Schnittstelle. Der Y3-Eingang (24 VDC) ist über einen der folgenden I/O Smart Link-Kanäle ansteuerbar.

  • Ermöglicht die Anzeige des Status der Ansteuerlogik (O/C) und des Leistungsschalters (auto/OFF).

HINWEIS: Alle Geräte in der vorherigen Tabelle können an Kanal N (1 ≤ N ≤ 11) eines I/O Smart Link-Geräts mit vorkonfektioniertem Kabel A9XCAS06 (oder A9XCAM06 oder A9XCAH06) angeschlossen werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?