DOCA0302IT-04

Dispositivi Acti 9 con interfaccia Ti24

Descrizione

La tabella seguente contiene un elenco dei dispositivi collegabili a I/O Smart Link:

Dispositivo

Codice del prodotto

Descrizione

Ausiliario iACT24 per contattore iCT

A9C15924

L'ausiliario iACT24:

  • consente controllo e segnalazione di un contattore da 230 Vca iCT da 25 A o superiore da I/O Smart Link con segnali 24 Vcc (Y3),

  • consente il controllo tramite un segnale mantenuto (Y2),

  • consente di conoscere lo stato del contattore (stato O/C).

Ausiliario iACT24 per contattore iTL

A9C15424

L'ausiliario iATL24:

  • consente il controllo e la segnalazione di un relè a impulsi da 230 Vca da I/O Smart Link con segnali 24 Vcc (Y3),

  • consente il controllo tramite segnale a impulsi (Y2),

  • consente di conoscere lo stato del relè a impulsi (stato O/C).

Ausiliario di segnalazione iOF+SD24 per iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26897

Compatibile con la barra combinata a valle, l'ausiliario di segnalazione iOF+SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto () di iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA.

Ausiliario di segnalazione iOF+SD24 per iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26898

Compatibile con la barra combinata a monte, l'ausiliario di segnalazione iOF+SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto () di iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA.

Ausiliario di segnalazione OF+SD24 per C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC e C120NA-DC

A9N26899

Compatibile con la barra combinata a valle, l'ausiliario di segnalazione OF+SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto () dei dispositivi seguenti: C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, eC120NA-DC.

Ausiliario di segnalazione iOF/SD24 per iC60 RCBO

A9A19804

Compatibile con la barra combinata a valle, l'ausiliario di segnalazione iOF/SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto () di iC60 RCBO:

Comando a distanza Acti 9 RCA iC60 con interfaccia Ti24

A9C7012•

Il comando a distanza Acti 9 RCA iC60:

  • Deve avere un’interfaccia Ti24 (con codici prodotto A9C70122 e A9C70124)

  • Può essere utilizzato per controllare un interruttore iC60 tramite comando locale dell’ingresso Y1/Y2 in base alla modalità selezionata e Y3 dell’interfaccia Ti24. L’ingresso Y3 (24 Vcc) può essere controllato da uno dei canali di I/O Smart Link.

  • Può essere utilizzato per identificare gli stati OF e dell'interruttore associato al comando a distanza RCA iC60

Interruttore con comando integrato Acti 9 Reflex iC60 con interfaccia Ti24

A9C6••••

L’interruttore con comando integrato Reflex iC60 Acti 9:

  • Deve avere un’interfaccia Ti24 (con codici prodotto A9C6••••).

  • Consente il comando del dispositivo attraverso l'ingresso Y3 della relativa interfaccia Ti24. L'ingresso Y3 (24 Vcc) è comandabile da uno dei canali di I/O Smart Link

  • Può essere utilizzato per indicare lo stato del circuito di controllo (O/C) e dello stato dell'interruttore (auto/OFF).

NOTA: tutti i dispositivi della tabella precedente possono essere collegati al canale N (1 ≤ N ≤ 11) di un dispositivo I/O Smart Link con cavo precablato A9XCAS06 (A9XCAM06 o A9XCAH06).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?