DOCA0302FR-04

Rétablissement des paramètres d'usine

Description

Pour réinitialiser l'appareil I/O Smart Link avec ses paramètres d'usine, appuyez sur le bouton de réinitialisation (R) situé sur la face avant de l'unité I/O Smart Link et maintenez la pression pendant plus de 10 secondes.

NOTE: Après la réinitialisation aux réglages d'usine, l’appareil met 20 à 30 secondes pour reprendre son fonctionnement normal.

Les données réinitialisées sont les suivantes :

  • Les paramètres de communication deviennent : 19 200 Baud, parité paire, un bit d'arrêt.

  • Les compteurs de changements d'état sont mis à 0.

  • Les compteurs de temps de fonctionnement sont mis à 0.

  • Les dates de modifications des compteurs sont mises à la valeur "1 janvier 2000".

  • Les poids d'impulsion des compteurs sont mis à 10.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?