DOCA0302IT-04

Ripristino dei parametri predefiniti

Descrizione

Per ripristinare il dispositivo I/O Smart Link alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante di reset (R) sul lato anteriore del I/O Smart Link per più di 10 secondi.

NOTA: Dopo aver eseguito il reset di fabbrica, il dispositivo impiega 20-30 secondi per riprendere il funzionamento normale.

Le informazioni reinizializzate sono le seguenti:

  • i parametri di comunicazione diventano: 19 200 Baud, parità pari, un bit di stop.

  • i contatori dei numeri di manovre sono azzerati

  • i contatori del tempo di funzionamento sono azzerati

  • le date di modifica dei contatori sono impostate sul valore "1 gennaio 2000"

  • i pesi degli impulsi dei contatori sono impostati a 10.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?