DOCA0302DE-04

Zurücksetzen auf die Werksparameter

Beschreibung

Zum Zurücksetzen des I/O Smart Link-Geräts auf die Werkseinstellungen drücken und halten Sie die Reset-Taste (R) an der Vorderseite des I/O Smart Link für mehr als 10 Sekunden gedrückt.

HINWEIS: Nach der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen benötigt das Gerät 20 bis 30 Sekunden, um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.

Die folgenden Informationen werden reinitialisiert:

  • Die Kommunikationsparameter werden wie folgt eingestellt: 19.200 Baud, gerade Parität, ein Stoppbit.

  • Die Zustandsänderungszähler werden auf 0 gesetzt.

  • Die Betriebszeitzähler werden auf 0 gesetzt.

  • Das Zähleränderungsdatum wird jeweils auf den Wert „1. Januar 2000“ gesetzt.

  • Die Impulswertigkeit der Zähler wird jeweils auf 10 gesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?