DOCA0302IT-04

Collegamento indiretto all'uscita

Panoramica

Tutti i dispositivi (ad esempio: motori) per cui occorre un circuito di comando con più di 100 mA possono essere controllati dall'uscita (Q) di un canale di I/O Smart Link. Lo schema elettrico deve essere indiretto tra I/O Smart Link e questo dispositivo: un relè basso livello deve essere installato tra il comando di questo dispositivo e I/O Smart Link.

Cablaggio

Il cablaggio può essere eseguito con un cavo precablato A9XCAU06 o A9XCAC01: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con cinque fili (lato contattore).

NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di collegamento

(1) Relè iRTBT

(2) Contattore Tesys D LC1D·25 con una bobina da 230 Vca

(3) Motore 10 kW (13,41 hp) con alimentazione trifase 380 Vca

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?