DOCA0302FR-04

Raccordement indirect à la sortie

Présentation

Tout appareil (par exemple, un moteur) nécessitant un circuit de commande de plus de 100 mA peut être contrôlé par la sortie (Q) d'une voie de I/O Smart Link. Le schéma électrique doit être indirect entre I/O Smart Link et cet appareil : un relais bas niveau doit être installé entre la commande de cet appareil et I/O Smart Link.

Câblage

Le raccordement peut être effectué à l'aide d'un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contacteur).

NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement

(1) Relais iRTBT

(2) Contacteur Tesys D LC1D•25 avec bobine 230 Vca

(3) Moteur 10 kW (13,41 hp) avec alimentation triphasée 380 Vca

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?