DOCA0142FR-10

Lectures E/S

Description

La page Lecture E/S  affiche la configuration IO module entrée/sortie. Celle-ci comprend 6 entrées numériques, 3 sorties numériques et 1 entrée analogique. Le contrôle des applications d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.

Le tableau suivant explique comment accéder à la page Lectures E/S :

Etape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Diagnostics.

Ouvre la page Diagnostic.

2

Dans le menu Diagnostic, sélectionnez le disjoncteur à partir du sous-menu Lectures E/S.

Ouvre la page Lectures E/S correspondant au disjoncteur.

Liste des paramètres dans Module d'E/S

Paramètre

Description

Paramètre

Entrées

Affiche les six entrées numériques configurées dans le module IO module.

Sorties

Affiche les trois sorties numériques configurées dans le IO module.

Entrées analogiques

Affiche l'entrée analogique affectée dans le IO module.

Etiquette

Affiche les fonctions affectées aux entrées ou sorties correspondantes.

Valeur

Affiche la valeur des six entrées numériques et des trois sorties numériques.

  • 1

  • 0

Forcer/Déforcer

Affiche l'état de forçage des six entrées numériques et des trois sorties numériques.

  • NON FORCE

  • FORCE

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.