DOCA0142FR-10

Lire les registres de dispositifs

Description

La page LIRE LES REGISTRES DES APPAREILS permet de lire les registres Modbus de l'appareil sélectionné.

Procédure de lecture

Etape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Commmunication, cliquez sur Lire les registres de dispositifs.

Ouvre la page Lire les registres de dispositifs.

3

Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de données.

Sélectionne le type de données approprié.

4

Pour changer comment les données Modbus sont affichées dans la colonne Valeur , sélectionnez Décimal, Hexadécimal, Binaire, ou ASCII.

Sélectionne le mode d'affichage des valeurs des données.

5

Cliquer Lecture.

Lit les registres du dispositif conformément à la configuration choisie.

Paramètres de lecture des registres de dispositifs pour l'IFE

Paramètre

Description

Réglages

Nom du dispositif

Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés. Un dispositif d'interface Modbus d'un client Modbus dont l'interface IFE n'est pas définie dans la liste des dispositifs peut être lu en saisissant son numéro d'ID local.

NOTE: Il est impossible de lire l'équipement d'interface d'un équipement distant non défini dans la liste des équipements en saisissant son ID local.

ID local

Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu.

255

NOTE: Vous ne pouvez pas modifier l'ID local.

Registre de démarrage

Numéro de registre au format décimal.

0-65535

Réglage d'usine : 1000

Nombre de registres

Nombre de registres à lire.

1-125

Réglage d'usine : 10

Registre

Répertorie les registres par numéro au format décimal.

Valeur

Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté à l'interface IFE. Reportez-vous à la documentation relative au dispositif connecté pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées.

Type de données

Répertorie les types de données disponibles pour le dispositif.

  • Registres de maintien (réglage d’usine)

  • Registres d'entrée

  • Bobines de sortie

  • Bobines d'entrée

Options Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII

Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur.

Décimal (Réglage d'usine)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.