Configuration du serveur Email
Introduction
Les notifications intégrées d'alarme par e-mail sont envoyées lorsque des dispositifs connectés déclenchent une alarme. Une alarme est une notification émise suite à un changement d'état ou au dépassement d'une valeur seuil. L'administrateur peut sélectionner et configurer plusieurs notifications d'alarme. La liste des destinataires peut être configurée afin d'adresser une même alarme à plusieurs utilisateurs.
Les notifications d'alarme par e-mail nécessitent un accès Internet non filtré. Ce niveau de service convient aux bâtiments non sensibles de petite et moyenne taille. Le dispositif envoie les e-mails lorsque l'accès Internet fonctionne, via une connexion dédiée ou un réseau LAN avec accès Internet.
Service Email
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Définit le profil IFE. comme service de messagerie électronique par défaut dans l'interfaceSi vous avez configuré un profil SMTP pour la version précédente de l'interface IFE, vous pouvez récupérer cette configuration sauvegardée sous le profil lors de la mise à niveau vers une version plus récente. |
– |
Paramètres du serveur SMTP de messagerie électronique (Email SMTP)
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Permet de saisir une adresse de serveur de messagerie (serveur SMTP). NOTE: Contactez votre administrateur réseau pour connaître l'adresse
IP ou le nom du serveur simple mail transfer protocol
(SMTP).
|
– |
|
Permet d'indiquer le port du serveur SMTP. |
|
|
Si le serveur SMTP requiert des informations de connexion, cochez la case . |
|
|
Permet d'indiquer l'identifiant de connexion du compte SMTP. |
– |
|
Permet d'indiquer le mot de passe du compte SMTP. |
– |
Adresse électronique (Email) de l'expéditeur
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Dans la zone , saisissez l'adresse e-mail de l'administrateur. |
– |
Il est possible d'utiliser le champ
de différentes manières:-
Utilisez l'
comme fournisseur de contexte. Si vous ne voulez pas recevoir de réponse, mais simplement informer le destinataire, utilisez l' comme information contextuelle. La syntaxe du champ contient les éléments «no-reply», <nom de l'appareil>, <nom du site>, @<domaine validé>.com, .net, etc. -
Créez un alias dans la zone
pour permettre l'envoi des réponses au responsable de l'alarme: un e-mail peut être adressé à plusieurs personnes chargées de superviser un dispositif. Les destinataires peuvent ainsi répondre pour suivre l'événement avec la personne responsable.Imaginons que le responsable d'une installation reçoive une notification d'alarme par e-mail. Il peut répondre au sous-traitant en charge de la maintenance pour connaître la marche à suivre.
Langue de la messagerie électronique (Email)
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Permet de sélectionner la langue du corps du message. |
|
Test d'Email
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Permet de saisir l'adresse e-mail du destinataire pour vérifier que le message est bien délivré. |
– |
La fonction
permet d'établir une connexion entre le dispositif et le service. En cas de non-réception des e-mails de test, le port de messagerie 25, 465 ou 587 doit être activé. Le réglage du port est effectué en accord entre le dispositif expéditeur et les paramètres du routeur du site.