DOCA0142FR-10

Modbus TCP/IP Filtrage

Description

La page FILTRAGE MODBUS TCP/IP permet de définir le niveau d'accès des clients Modbus TCP/IP connectés à l'interface IFE.

Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur de la sécurité peuvent modifier les paramètres de filtrage Modbus TCP/IP.

Accès à la page Filtrage Modbus TCP/IP

Pour afficher la page FILTRAGE MODBUS TCP/IP, cliquez sur SÉCURITÉ > FILTRAGE MODBUS TCP/IP.

Modbus TCP/IP Filtering Parameters

Paramètres

Description

Filtrage Modbus TCP/IP

Active le filtrage d'adresses Modbus TCP/IP (fonction désactivée par défaut).

Un accès est accordé aux adresses IP figurant dans le tableau.

IP Filtrage - Paramètres de la liste d'accès global

Cliquez sur l'icône pour modifier les Règles de filtrage IP et définir le niveau d'accès.

Paramètre

Description

Intervalle IP

Filtre l'adresse requise IP que vous avez saisie. Le nombre d'adresses IP est limité à 10.

Niveau d'accès

Affiche le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante :

  • Lecture seule : les codes de fonction Modbus TCP/IP suivants sont autorisés :

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), avec les codes de sous-fonction 14 (0x0E), 15 (0x0F) et 16 (0x10).

    • 100 (0x64)

  • Aucun : l'accès à l'adresse IP est bloqué.

  • Lecture/écriture : un accès complet est fourni.

Filtrage IP - Paramètres de liste d'exceptions

Cliquez sur le bouton Ajouter une exception et définissez des paramètres supplémentaires de Règles de filtrage IP.

Paramètre

Description

Adresse IP / Intervalle IP

Filtre l'adresse requise IP que vous avez saisie. Le nombre d'adresses IP est limité à 10.

Niveau d'accès

Affiche le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante :

  • Lecture : Les codes de fonction Modbus TCP/IP suivants sont autorisés :

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), avec les codes de sous-fonction 14 (0x0E), 15 (0x0F) et 16 (0x10).

    • 100 (0x64)

  • Aucun : L'accès à l'adresse IP est bloqué.

  • Lecture/écriture : L'accès complet est fourni.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.