DOCA0142FR-10

Définir date/heure du dispositif

Description

La page Définir date/heure du dispositif permet de synchroniser l'horloge du disjoncteur connecté à l'interface IFE avec l'horloge de l'IFE. L'horloge est réglée automatiquement. Cette page permet d'obtenir l'heure du disjoncteur.

Liste des paramètres dans la page Définir date/heure du dispositif

Paramètre

Description

Sélection de dispositif

Permet de sélectionner le disjoncteur à synchroniser aved l'horloge de l'IFE.

Heure locale

Affiche l'heure du disjoncteur.

Etat

Affiche l'état du disjoncteur.

Obtenir date/heure du dispositif

Permet d'obtenir l'heure du disjoncteur.

Définir date/heure du dispositif

Non applicable.

Définition de la date et de l'heure du dispositif

Etape

Action

Tableau

1

Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur Contrôle.

Ouvre le menu Contrôle.

2

Dans le menu Contrôle, cliquez sur Définir date/heure du dispositif.

Ouvre la page Définir date/heure du dispositif.

3

Sélectionnez le disjoncteur sur la page Définir date/heure du dispositif, puis cliquez sur Obtenir date/heure du dispositif.

La date et l'heure du disjoncteur se synchronise sur l'horloge de l'IFE et le statut est actualisé pour confirmer le succès de l'opération.

NOTE: Si le disjoncteur ne parvient pas à se synchroniser avec l'horloge de l'IFE, son état indique que l'opération a échoué.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.