DOCA0142FR-10

Journaux de sécurité

Description

La fonction de journal de sécurité de l’interface IFE permet de générer des événements liés à la sécurité tels que les tentatives de connexion réussies ou infructueuses, la configuration utilisateur, l'accès aux objets et les mises à jour de micrologiciel. Ces événements sont enregistrés dans des journaux de sécurité qui fournissent des informations pouvant être utilisées pour surveiller les activités effectuées sur le système. L'équipe de sécurité peut utiliser ces informations pour détecter des cas de compromission de la sécurité et y réagir.

L'équipe de sécurité peut récupérer les journaux de sécurité générés de plusieurs manières :

  • Utilisation de l'option d'exportation manuelle dans la page Web IFE. Pour plus d'informations, voir Exporter au format CSV.

  • Configuration des paramètres Syslog dans la page Web IFE. Dans ce cas, les journaux de sécurité générés sont automatiquement envoyés au serveur Syslog configuré. Pour plus d'informations, voir Paramètres du service Syslog.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.