DOCA0142FR-10

Paramètres SNMP

Gestion des paramètres IP

L'interface IFE prend en charge le protocole SNMP. Un administrateur réseau peut ainsi accéder à distance à l'interface IFE avec un gestionnaire SNMP, et vérifier l'état et le diagnostic réseau de l'interface IFE au format MIB-II.

Paramètre

Description

Réglages

Gestionnaire 1

Permet de configurer l'adresse IP du gestionnaire SNMP numéro un.

Gestionnaire 2

Permet de configurer l'adresse IP du gestionnaire SNMP numéro deux.

Contact système

Permet de configurer le nom du contact système SNMP.

Nom système

Permet de configurer le nom du système.

Emplacement système

Permet de configurer l'emplacement du système SNMP.

Nom de communauté en lecture seule

Permet de configurer le nom de communauté en lecture seule SNMP.

Public (réglage par défaut)

Nom de communauté en lecture/écriture

Permet de configurer le nom de communauté en lecture/écriture SNMP.

Privé (réglage par défaut)

Trap

Permet de dérouter le nom de communauté.

Alerte (réglage par défaut)

NOTE: seul le protocole SNMP version 1 est pris en charge.

Traps activés

Paramètre

Description

Réglages

Trap de démarrage à froid

Génère un trap lorsque l'interface IFE est mise sous tension.

Trap de démarrage à chaud

Non pris en charge

Trap de liaison non opérationnelle

Génère un trap en cas de déconnexion de la liaison de communication avec le port Ethernet.

Trap de liaison OK

Génère un trap lors de la reconnexion d'une liaison de communication sur le port Ethernet.

Trap d'échec d'authentification

Génère un trap lorsqu'un gestionnaire SNMP accède à l'interface IFE avec une authentification incorrecte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.