Configuration IP
Description
La page
permet de définir les paramètres IP.Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de configuration IP.
Accès à la page Configuration IP
Pour afficher la page
, cliquez sur .Réglages IPv4
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :
|
|
Permet de sélectionner le mode d'affectation des paramètres IPv4 à l'aide de :
NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit
être limité à 16 caractères.
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IP statique d'une interface IFE. |
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau. |
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN). |
Réglages IPv6
Pour les paramètres de configuration IPv6, après avoir cliqué sur
, vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage de l'interface en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :-
Cliquez sur
pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres. -
Cliquez sur
pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Active IPv6 (activé par défaut). |
|
Adresse IP statique de l'interface IFE. NOTE: Dans la zone d'adresse URL, saisissez l'adresse de la liaison locale
entre crochets [ ].
|
Réglages DNS
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :
NOTE: DNS (Domain Name System) est le système
de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés
à un réseau LAN ou à Internet.
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS primaire. |
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Utilisé pour exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS primaire échoue. |
Détection d'adresse IP dupliquée
Lorsque vous êtes connecté à votre réseau, l'interface IFE publie son adresse IP. Pour éviter des conflits dus à une adresse IP dupliquée, l'interface IFE utilise le protocole de résolution d'adresse (ARP) pour voir si un autre dispositif de votre réseau utilise la même adresse IP. Le tableau ci-dessous décrit comment l'interface IFE gère une adresse IP dupliquée lorsqu'elle est détectée.
Scénario d'adresse IP dupliquée
Scénario |
Adresse IP dupliquée détectée |
Voyant LED de l'état du réseau |
---|---|---|
Liaison Ethernet détectée |
Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. L'interface IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible. |
Rouge fixe |
Changement manuel d'adresse |
Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. L'interface IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible. |
Rouge fixe |
Réception d'une requête ARP |
Si plusieurs requêtes ARP sont détectées dans un intervalle de 10 secondes, initiez la procédure de réacquisition de l'adresse IP. |
Eteint |