DOCA0142FR-10

Schémas avec disjoncteurs ComPacT NSX

Description générale

Selon la configuration du disjoncteur ComPacT NSX, raccordez l'interface IFE en utilisant une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFE au déclencheur MicroLogic trip unit

  • Raccordement de l'interface IFE au module BSCM

  • Raccordement de l'interface IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Guides utilisateur du système ULP indiqués dans Documents associés.

ULP Connection

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Pour une tension système supérieure à 480 V CA :
  • Utilisez le cordon blindé NSX LV434204.
  • N'utilisez pas les cordons NSX LV434200, LV434201 et LV434202.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont uniquement réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE, consultez le guide utilisateur ULP dans Documents associés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon NSX. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 Vca.

A

Cordon NSX ou cordon ULP RJ45 fiche/fiche

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFE au déclencheur MicroLogic

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon NSX

D

Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFE au module BSCM

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon NSX

D

Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur

Raccordement de l'interface IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon NSX

D

Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur

E

Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 V CA

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP fiche RJ45 /fiche

D

Module ULP isolé pour tension système supérieure à 480 Vca

E

Cordon ULP isolé pour tension système supérieure à 480 Vca

F

Connecteur pour raccordement interne du ComPacT NSX

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.