DOCA0142ES-10

Establecer hora de dispositivo

Descripción

La página Establecer hora de dispositivo permite sincronizar la fecha y hora del interruptor automático conectado a la interfaz IFE con la fecha y hora de IFE . La hora se establece de forma automática. Esta página se utiliza para obtener la hora del interruptor automático.

Lista de parámetros de Establecer hora de dispositivo

Parámetro

Descripción

Selección del dispositivo

Permite seleccionar el interruptor automático que se debe sincronizar con la fecha y la hora de IFE .

Hora local

Muestra la hora del interruptor automático.

Estado

Muestra el estado del interruptor automático.

Obtener hora

Permite obtener la hora del interruptor automático.

Establecer hora de dispositivo

No aplicable.

Ajuste de la hora del dispositivo

Paso

Acción

Tabla

1

En la barra de menús de IFE , haga clic en Control .

Se abre el menú Control .

2

En el menú Control , haga clic en Establecer hora de dispositivo .

Se abre la página Establecer hora de dispositivo .

3

Seleccione el interruptor automático en la página Establecer hora de dispositivo y, a continuación, haga clic en Obtener hora .

La fecha y hora del interruptor automático se sincronizan con la fecha y hora de IFE y el estado pasa a correcto.

NOTA: Si el interruptor automático no puede sincronizarse con la fecha y hora de IFE , el estado pasa a incorrecto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?