DOCA0142ES-10

Lecturas de E/S

Descripción

La página Lecturas de E/S muestra la configuración de entrada/salida del IO module. Muestra seis entradas digitales, tres salidas digitales y una entrada analógica. El control de aplicación de IO solo es posible cuando el módulo IO está conectado a un interruptor automático.

En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para acceder a la página Lecturas de E/S:

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre la página Diagnósticos.

2

En el menú Diagnósticos, seleccione el interruptor automático en el submenú Lecturas de E/S.

Abre la página Lecturas de E/S para el interruptor automático.

Lista de parámetros del módulo IO

Parámetro

Descripción

Ajuste

Entradas

Muestra las seis entradas digitales configuradas en el IO module.

Salidas

Muestra las tres salidas digitales configuradas en el IO module.

Entradas analógicas

Muestra la entrada analógica asignada en el IO module.

Etiqueta

Muestra las funciones asignadas de las entradas o salidas correspondientes.

Valor

Muestra el valor de las seis entradas digitales y las tres salidas digitales.

  • 1

  • 0

Forzado/No forzado

Muestra si se han forzado o se ha cancelado el forzado de las seis entradas digitales y las tres salidas digitales.

  • NO FORZADO

  • FORZADO

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.