DOCA0142ES-10

Esquemas con interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT de marco P y R

Descripción

En función del tipo de interruptor automático utilizado, conecte la interfaz IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando manual fijo con un módulo BCM ULP:

    • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-3200

    • Interruptor automático PowerPacT de marco P o R

  • Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando eléctrico fijo con un módulo BCM ULP:

    • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

    • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-1600

    • Interruptores automáticos PowerPacT de marco P

  • Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble con un módulo BCM ULP y su módulo IO respectivo:

    • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

    • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-1600

    • Interruptores automáticos PowerPacT de marco P

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP en Documentos relacionados.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFE son solo para los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz IFE o el dispositivo conectado a la interfaz IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP de lainterfaz IFE,consulte la Guía del usuario del sistema ULP en Documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable BCM ULP.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A

Cable BCM ULP o enchufe RJ45/cable del enchufe ULP del interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando manual fijo

Aplicable a:

  • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-3200

  • Interruptor automático PowerPacT de marco P o R

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable BCM ULP del interruptor automático

D

Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP

E

Interruptor automático con mando manual fijo

Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando eléctrico fijo

Aplicable a:

  • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-1600

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marco P

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable BCM ULP del interruptor automático

D

Bornero fijo

E

Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP

F

Interruptor automático con mando eléctrico fijo

Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble

Aplicable a:

  • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS 630b-1600

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marco P

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Enchufe RJ45/cable del enchufe ULP

D

Cable BCM ULP del interruptor automático

E

Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD)

F

Zócalo del interruptor automático

G

Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP

H

Interruptor automático seccionable

I

Terminales seccionables

J

Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE)

K

Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT)

L

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.