Dispositivos
Descripción
La página permite seleccionar los datos del dispositivo conectado a la interfaz IFE para publicarlos (24 datos como máximo). La manera de publicar estos datos se ajusta en la página Publicación de datos.
El dispositivo conectado al puerto ULP de la interfaz IFE se detecta automáticamente y se agrega a la interfaz IFE en la lista de dispositivos.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de dispositivos.
Cómo navegar hasta la página Dispositivos
Para ver la página , haga clic en .
Ajustes de dispositivos
|
Ajuste |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Muestra el tipo de dispositivo. NOTA: El campo se detecta de forma automática y no se puede editar.
|
– |
|
|
Permite especificar los nombres de los dispositivos. NOTA:
|
El nombre del dispositivo puede tener hasta 63 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. Sin embargo, - no podrá utilizarse al principio ni al final del nombre. NOTA:
|
|
|
Muestra la dirección IP del dispositivo y la dirección local del dispositivo conectado a la interfaz IFE o dispositivo remoto.
|
En el caso del puerto : 255 (ajuste predeterminado) |
|
|
Permite activar la publicación de datos desde el dispositivo conectado a la interfaz IFE (opción desactivada de manera predeterminada). Los datos se seleccionarán para su publicación siempre que esté activada la opción . |
Existen ocho categorías de publicación de datos. Valores predeterminados: Energía aparente (kVAh) Energía activa (kWh) Energía reactiva (kVARh) |
Selección de los datos que se publicarán
Los datos que se publicarán se enumeran en 8 categorías distintas:
En cada categoría, la lista de datos que se publicarán se adapta al dispositivo conectado a la interfaz IFE .
Es posible seleccionar un máximo de 24 datos para la publicación, de los que los 3 datos siguientes están seleccionados de manera predeterminada: