SNMP
Descripción
La página
permite ajustar la configuración de Simple Network Management Protocol (SNMP).La interfaz IFE es compatible con SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda remotamente a una interfaz IFE con un administrador de SNMP y vea el estado de la conexión de red y el diagnóstico de la interfaz IFE en formato MIBII.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de SNMP.
Cómo navegar hasta la página SNMP
Para ver la página
, haga clic en .Ajustes del agente SNMPV1
Ajuste |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
|
Permite activar o desactivar el agente SNMP. |
– |
|
Permite especificar el número del puerto de escucha por el que el agente SNMP escuchará el tráfico de red. |
|
|
Permite especificar el número de puerto de notificación. |
|
Ajustes de objetos del sistema
Ajuste |
Descripción |
---|---|
|
Permite especificar la ubicación del sistema. |
|
Permite especificar el nombre de la persona de contacto del sistema. |
|
Permite seleccionar el modo de configuración del nombre del sistema:
|
|
Permite especificar el nombre del sistema manualmente. |
Ajustes de nombres de comunidad
Ajuste |
Descripción |
---|---|
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para GET. |
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para SET. |
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para TRAP. |
Ajustes de capturas activadas
permite seleccionar cualquiera de las capturas siguientes, que están desactivadas de manera predeterminada:
Ajuste |
Descripción |
---|---|
|
Genera una desviación cuando se enciende la interfaz IFE. |
|
Genera una desviación (captura) si está activada la opción SNMP. |
|
Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado. |
|
Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar. |
|
Genera una desviación cuando un administrador de SNMP intenta acceder a la interfaz IFE con una autenticación incorrecta. |
Ajustes de administradores SNMP
Ajuste |
Descripción |
---|---|
|
Permite introducir el nombre o la dirección IP del administrador n.º 1 de SNMP. |
|
Permite introducir el nombre o la dirección IP del administrador n.º 2 de SNMP. |