DOCA0142ES-10

Configuración de IP

Descripción

La página CONFIGURACIÓN DE IP permite ajustar los parámetros de IP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de la configuración de IP.

Navegación hasta la página Configuración de IP

Para ver la página CONFIGURACIÓN DE IP, haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > CONFIGURACIÓN DE IP.

Ajustes de IPv4

Parámetro

Descripción

Configuración

Permite seleccionar el modo de configuración de IPv4:

  • Active la opción Automático (ajuste predeterminado) para ajustar automáticamente los parámetros de IPv4 mediante DHCP o BOOTP.

  • Active la opción Manual para ajustar manualmente los parámetros de IPv4 (dirección IP, máscara de subred y pasarela).

Modo

Permite seleccionar el modo de asignación de los parámetros de IPv4 mediante:

  • DHCP (ajuste predeterminado)

  • BOOTP

NOTA: Si utiliza un servidor DHCP heredado, el nombre del dispositivo debe limitarse a 16 caracteres.

Dirección IP

Se utiliza para introducir manualmente la dirección IP estática de una interfaz IFE.

Máscara de subred

Se utiliza para introducir manualmente la dirección de máscara de subred Ethernet IP de su red.

Pasarela

Se utiliza para introducir manualmente la dirección IP de la pasarela (enrutador) utilizada para una comunicación de red de área extensa (WAN).

Ajustes de IPv6

Para los ajustes de la configuración de IPv6, al hacer clic en Aplicar cambios, se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar que desea reiniciar la interfaz para aplicar los nuevos ajustes:

  • Haga clic en para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes.

  • Haga clic en No para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.

Parámetro

Descripción

Habilitar IPv6

Activa IPv6 (ajuste predeterminado: Activar).

Dirección IPv6

Dirección IP estática de la interfaz IFE.

NOTA: En el cuadro de texto de dirección URL, utilice corchetes [ ] para escribir la dirección de enlace local.

Ajustes de DNS

Parámetro

Descripción

Dirección DNS

Permite seleccionar el modo de configuración de IPv4:

  • Active la opción Automático (ajuste predeterminado) para obtener automáticamente la dirección IP del servidor DNS.

  • Active la opción Manual para ajustar manualmente las direcciones de los servidores principal y secundario.

NOTA: El sistema de nombres de dominio (DNS) es el sistema de denominación para ordenadores y dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o a Internet.

Dirección del servidor principal

Se utiliza para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS principal.

Dirección del servidor secundario

Se utiliza para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS secundario.

Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario.

Detección de dirección IP duplicada

Mientras esté conectada a la red, la interfaz IFE publica su dirección IP. Para evitar conflictos de dirección IP duplicada, la interfaz IFE utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP) para ver si algún otro dispositivo de la red está utilizando la misma dirección IP. En la tabla siguiente se explica cómo la interfaz IFE gestiona una dirección IP duplicada al detectarla.

Escenario de dirección IP duplicada

Escenario

IP duplicada detectada

LED de estado de la red

Enlace Ethernet detectado

Revierte a la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La interfaz IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Cambio de dirección manual

Revierte la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. La interfaz IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible.

Rojo fijo

Recibe una solicitud de ARP

Si se detecta más de un ARP en un plazo de 10 segundos, inicie el proceso para volver a adquirir la IP.

OFF

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.