Filtrado de Modbus TCP/IP
Descripción
La página Modbus TCP/IP conectados a la interfaz IFE.
permite definir el nivel de acceso de los clientesBloqueo de conexiones
Puede seleccionar el número máximo de conexiones IP permitidas: 8 o 16. Cada conexión puede tener 12 transacciones simultáneas.
Si está activado el filtrado de IP, debe configurar la dirección IP del PC en la lista de direcciones permitidas con permisos de lectura/escritura para usar el software EcoStruxure Power Commission.
Filtrado de IP
Parámetro |
Descripción |
Ajuste |
---|---|---|
|
Activa el filtrado de dirección IP. Se concede acceso a la lista de direcciones IP disponibles que se muestran en la tabla. |
|
|
Filtra la dirección IP requerida que haya introducido. |
10 direcciones (direcciones IP máximas permitidas) |
|
Define el nivel de acceso para la dirección IP correspondiente. |
|
|
Permite a todos los clientes Modbus TCP/IP tener acceso de solo lectura. |
|