DOCA0142ES-10

Estadísticas

Descripción

La página Estadísticas muestra las lecturas acumuladas desde la última activación de la interfaz IFE. Si se interrumpe la alimentación de la interfaz IFE o se reinicia el dispositivo a causa de un cambio de configuración u otro evento, todos los valores acumulativos se restablecerán a 0.

Procedimiento de reinicio

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

Desde el menú Diagnósticos, en el submenú General, haga clic en Estadísticas.

Abre la página Estadísticas.

3

Consulte los datos.

Consulte las estadísticas de cada grupo.

4

Haga clic en Reiniciar contadores.

Reinicia los datos de diagnóstico acumulativos de IFE a 0.

Interpretación de las estadísticas de Ethernet

Estadística global

Descripción

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Reiniciar contadores

Reinicia las tramas transmitidas y recibidas

Estadísticas por puerto

Descripción

Velocidad del enlace

Velocidad operativa (10 Mbps o 100 Mbit/s)

Modo dúplex

Modo actual de funcionamiento (Full Duplex o semidúplex)

Interpretación de las estadísticas Modbus TCP/IP

Estadística

Descripción

Estado del puerto

Estado del puerto Ethernet conectado

Conexiones TCP abiertas

Número de conexiones activas

Mensajes recibidos

Número de mensajes recibidos

Mensajes enviados

Número de mensajes transmitidos

Reiniciar contadores

Reinicia los mensajes recibidos y enviados

Interpretación de estadísticas del sistema

Estadística

Descripción

CPU

Estado de la CPU:

  • Nominal

  • Degradado

  • Fuera de servicio

Memoria de arranque

Estado de la memoria de arranque

EEPROM

Estado de la EEPROM

Sistema de archivos

Estado del sistema de archivos

Ethernet PHY 1

Estado del hardware PHY 1

Ethernet PHY 2

Estado del hardware PHY 2

DDR

Estado de la memoria de ejecución

Interpretación de las estadísticas de fecha y hora

Estadística

Descripción

Fecha

Fecha actual

Hora

Hora actual

Tiempo de actividad

Tiempo de ejecución durante el encendido del sistema

Interpretación de la sincronización de fecha/hora

Estadística

Descripción

Última sincronización

Desde la última sincronización

Tiempo transcurrido desde que se produjo la última sincronización

Fuente horaria

Fuente horaria con la que se realizó la última sincronización

Fecha

Fecha de la última sincronización

Hora

Hora de la última sincronización

Sincronización con SNTP

Estado

Los estados de sincronización con SNTP son:

  • Si SNTP está deshabilitado, el estado que se muestra es "--".

  • Si SNTP está habilitado pero no sincronizado, el estado que se muestra es "NOK".

  • Si SNTP está habilitado y correctamente sincronizado, el estado que se muestra es "OK".

Interpretación de las estadísticas de Modbus serie

Estadística

Descripción

Mensaje transmitido

Un contador que aumenta cada vez que se envía una trama.

Mensaje recibido

Un contador que aumenta cada vez que se recibe una trama.

Mensaje de error

Un error marcado desde el dispositivo o tiempo de espera de respuesta excedido.

Interpretación de las estadísticas de ULP

Estadística

Descripción

Tramas transmitidas

Número de tramas CAN transmitidas correctamente

Tramas recibidas

Número de tramas CAN recibidas correctamente

Error de transmisión máxima

Número máximo de errores CAN transmitidos (TEC)

Errores máximos recibidos

Número máximo de errores CAN recibidos (REC)

Bus off

Recuento de bus CAN apagado

Máxima del bus off

Número máximo de recuentos de bus apagado

Interpretación de estadísticas del sistema de archivos

Estadística

Descripción

Tamaño total

Cantidad total de tamaño del disco de IFE en kilobytes

Tamaño utilizado

Cantidad total de tamaño utilizado del disco de IFE en kilobytes

Tamaño libre

Cantidad total de espacio sin utilizar del disco de IFE en kilobytes

Tamaño inadecuado

Cantidad de espacio dañado del disco de IFE en kilobytes

Interpretación de estadísticas de las conexiones del puerto TCP

Estadísticas

Descripción

IP remota

Dirección IP remota

Puerto remoto

Número de puerto remoto

Mensajes enviados

Número de mensajes transmitidos

Mensaje recibido

Número de mensajes recibidos

Errores enviados

Número de mensajes de error enviados

Reiniciar contadores

Reinicia los mensajes enviados y recibidos

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.