Leer registros de dispositivos
Descripción
La página LEER REGISTROS DE DISPOSITIVOS le permite leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.
Procedimiento de lectura
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Abre la página . |
|
3 |
Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable . |
Permite seleccionar el tipo de datos adecuado. |
|
4 |
Para modificar la visualización de los datos Modbus de la columna , seleccione , , o . |
Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos. |
|
5 |
Haga clic en . |
Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada. |
Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE
|
Parámetro |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Selecciona un dispositivo para su lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. Para leer un dispositivo de interfaz Modbus de una interfaz IFE de cliente Modbus no definido en la lista de dispositivos, introduzca el ID local de este. NOTA: El dispositivo
de interfaz de un dispositivo remoto que no está definido en
la lista de dispositivos no se puede leer especificando su número
de ID local.
|
– |
|
|
La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer. |
255 NOTA: No puede
cambiar el ID local.
|
|
|
Número de registros en formato decimal. |
0-65535 Ajuste de fábrica: 1000 |
|
|
El número de registros para leer. |
1-125 Ajuste de fábrica: 10 |
|
|
Enumera los números de registro en formato decimal. |
– |
|
|
Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado a la interfaz IFE. Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados. |
– |
|
|
Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo. |
|
|
|
Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores. |
(ajuste de fábrica) |