DOCA0142FR-09

Description du matériel

Description

FYI, this map is shared with IFE User Guide, and Masterpact NT/NW, Compact NSX, Powerpact Communication Guides

A

Ports de communication RJ45 Ethernet 1 et Ethernet 2

B

Bornier d’alimentation 24 V CC

C

Code QR pour information produit

D

Voyants (LED) de communication Ethernet

E

LED d’état du module

F

LED d’état du réseau

G

Cache transparent scellable

H

Bouton de réinitialisation

I

LED d'état ULP

J

Bouton Test (accessible capot fermé)

K

Commutateur de verrouillage

L

Etiquette comportant le nom du dispositif

M

Deux ports ULP RJ45

N

Connexion à la terre

Pour plus d'informations concernant l'installation, reportez-vous à l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse suivante : QGH13473.

Montage

L'interface IFE se monte sur un rail DIN.

Alimentation 24 V CC

L'interface IFE doit toujours être alimentée en 24 VCC.

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

NOTE: Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, n'utilisez que des conducteurs en cuivre.

Voyants LED de la communication Ethernet

Les voyants LED bicolores de la communication Ethernet indiquent l'état des ports Ethernet ETH1 et ETH2.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Eteint

Pas d'alimentation ou pas de liaison

Jaune fixe

10 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Jaune clignotant

10 Mbits/s, activité en cours

Vert fixe

100 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Vert clignotant

100 Mbits/s, activité en cours

LED d’état du module

Le voyant LED bicolore de l'état du module indique l'état de l'interface IFE .

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Action

Eteint

Absence d'alimentation

Aucune

Vert fixe

Interface IFE opérationnelle

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)

Page Web de contrôle masquée disponible

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Firmware de l'interface IFE corrompu

Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Interface IFE en mode dégradé

Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.

Rouge fixe

Interface IFE hors service

Aucune

Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)

Mise à jour de Firmware en cours

Aucune

Vert/rouge clignotant (vert durant 250 ms, rouge durant 250 ms)

Autotest en cours

Aucune

Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore d'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Eteint

Aucune alimentation ou pas d'adresse IP

Vert fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotant (vert durant 250 ms, rouge durant 250 ms)

Autotest en cours

Orange fixe

Erreur dans la configuration IP

Adresse Modbus

L'interface IFE accepte l'adresse Modbus de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) à laquelle elle est connectée.

L'adresse Modbus est 255 et elle ne peut pas être modifiée.

Commutateur de verrouillage

Le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE permet d'activer ou de désactiver l'envoi de commandes à distance vers l'interface Ethernet sur le réseau IFE , ainsi que vers les autres modules de l'IMU.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage par défaut), les commandes de contrôle à distance sont activées.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

    La seule commande à distance qui reste activée lorsque la flèche pointe vers le cadenas fermé est la définition de l'heure absolue.

Bouton de test

Le bouton de test a les fonctions suivantes, en fonction de la durée de la pression qui lui est appliquée :

Plage de temps

Fonction

1 s

Teste la connexion entre tous les modules ULP pendant 15 s.

5 s

Réinitialise le mot de passe de l'administrateur de la sécurité à sa valeur par défaut (AAAAAAAA).

NOTE: S’il n’existe pas de rôle d'administrateur de la sécurité, cette action en crée un.

10 s

Réinitialise l’interface IFE avec ses paramètres d’usine par défaut.

Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton Réinitialiser pendant 1 seconde pour rétablir le mode d'acquisition IP par défaut (DHCP).

Réinitialisation du mot de passe d’administrateur de la sécurité

La procédure suivante explique comment rétablir le mot de passe par défaut de l'administrateur de la sécurité :

  1. Appuyez sur le bouton Test de l’interface IFE pendant 5 secondes. La LED clignote rapidement selon un motif alternant entre le rouge et le vert, à raison de 100 millisecondes pour chaque couleur.

  2. Lorsque vous relâchez le bouton Test, l’interface IFE entre en mode de réinitialisation pendant 30 secondes et invite l'utilisateur à rétablir le mot de passe par défaut. La LED clignote rapidement selon un motif alternant entre le rouge et le vert, à raison de 100 millisecondes pour chaque couleur.

  3. Appuyez sur le bouton Test de l’interface IFE pour confirmer ou attendez 30 secondes afin d’annuler la réinitialisation.

  4. Après confirmation de la réinitialisation du mot de passe d'administrateur de la sécurité, soit le mot de passe par défaut (AAAAAAAA) est rétabli soit un nouveau rôle d'administrateur de la sécurité est créé.

NOTE: Le compteur de réinitialisations du mot de passe d’administrateur de la sécurité s’incrémente chaque fois qu’une telle opération est effectuée avec succès.

Réinitialisation d’usine de l’interface IFE

La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour rétablir les réglages d’usine par défaut de l’interface IFE  :

  1. Appuyez sur le bouton Test de l’interface IFE pendant 10 secondes. Le voyant clignote en rouge rapidement, 100 millisecondes allumé et 100 millisecondes éteint.

  2. Lorsque vous relâchez le bouton Test, l’interface IFE entre en mode de réinitialisation pendant 30 secondes et invite l'utilisateur à rétablir les réglages d’usine de l’équipement. Le voyant clignote en rouge rapidement, 100 millisecondes allumé et 100 millisecondes éteint.

  3. Appuyez sur le bouton Test de l’interface IFE pour confirmer ou attendez 30 secondes afin d’annuler la réinitialisation.

  4. Dès que l’action de réinitialisation aux réglages d’usine est confirmée, l’interface IFE se réinitialise et tous les paramètres de l'équipement reprennent leurs valeurs par défaut d’usine.

Après la réinitialisation, l’interface IFE redémarre et restaure les réglages par défaut d’usine pour les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur par défaut

Date et heure

  • Mode de réglage de la date et de l'heure : Manuel

  • Date : aaaa-mm-jj

  • Heure : hh:mm:sec

NTP

  • Mode de réglage du serveur NTP : Manuel

  • SNTP principal : time.windows.com

  • SNTP secondaire : time.nist.com

Fuseau horaire

  • Décalage horaire :UTC

  • Heure d'été : Désactivé

Préférences

  • Taux d'échantillonnage en temps réel : 5 s

  • Périodicité de vérification des communications : 15 min

Ethernet

Format de trame : Auto

Contrôle de port

  • Mode ETH1 : Auto-négociation

  • Mode ETH2 : Auto-négociation

Prévention d’avalanche de messages

  • Activer : Activé

  • Niveau : Moyen faible

  • Débit minimal garanti : 4000 s

Configuration IP

IPv4

  • Configuration : Automatique

  • Mode : DHCP

  • Adresse IP : 169.254.xxx.yyy (xxx.yyy = 6 derniers octets de l'adresse MAC)

  • Masque de sous-réseau : 255.255.0.0

  • Passerelle : 0.0.0.0

IPv6

  • Activer IPv6 : Activé

  • Adresse IPv6 : Non disponible

DNS

  • Adresse DNS : Automatique

Service e-mail

Service email : Désactivé

Publication des données

Intervalle d'enregistrement : Désactivé

RSTP

RSTP : Désactivé

SNMP

Agent SNMPV1 : Désactivé

Appareils

  • Nom : 6 derniers chiffres de l'ID MAC

  • Adresse IP : Par défaut

  • Le champ du nom de l’unité disjoncteur est vide.

  • Publication des données : Désactivé

Gestion des contacts

Liste de messagerie utilisateur vide

Services réseau IP

  • Modbus TCP : Activé

  • Sécuriser la mise en service : Désactivé

  • Sécuriser Modbus pour M2M : Désactivé

  • Serveur FTPS : Désactivé

  • Détection : Activé

  • HTTP/Web : Désactivé

  • HTTPS : Activé

Filtrage Modbus TCP/IP

  • Filtrage Modbus TCP/IP : Désactivé

  • Liste des exceptions de filtrage IP effacée

Certificats

Type de certificat : Auto-signé

Gestion des utilisateurs

  • Nom d’utilisateur : SecurityAdmin

  • Rôles : SECADM, visualiseur, opérateur, ingénieur, installateur

  • Mot de passe : AAAAAAAA

Service Syslog

Service de journalisation Syslog : Désactivé

LED d'état ULP

La LED jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

Voyant ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer le module ULP lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware et du matériel et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installer les fonctionnalités manquantes

Conflit de firmware critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware et du matériel et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module ULP

Hors tension

Vérifier l'alimentation électrique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?