Acceso a las páginas web de IFE
Navegadores web compatibles
Navegador |
Versión con Windows XP |
Versión con Windows Vista |
Versión con Windows 7 y posteriores |
---|---|---|---|
Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0, IE11.0 |
Firefox |
15.0 |
20.0 |
20.0, 45.0 |
Chrome (recommended) |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
Primer acceso a las páginas web de IFE
El nombre de IFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de IFE.
![]() |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas
predeterminadas para evitar un acceso no autorizado a la configuración,
los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El procedimiento para acceder a las páginas web de IFE por primera vez depende del sistema operativo del PC:
-
Windows Vista, Windows 7 and later o sistemas operativos más recientes
-
Windows XP o sistemas operativos anteriores
Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 y posteriores
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Conecte un cable Ethernet desde el PC hasta la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel. |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en IFE aparecerá en la lista de dispositivos. y elNOTA: Si no se visualiza
el nombre del IFE en la lista de dispositivos en el , compruebe si el PC y la interfaz IFE no están conectados mediante el router.
|
5 |
Haga doble clic en el IFE seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador. |
6 |
Introduzca NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen
entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario
Administrator no se puede cambiar, pues es
el nombre de usuario predeterminado para la función de administrador. |
7 |
Para cambiar la contraseña
predeterminada, seleccione el menú |
8 |
Para localizar el IFE-XXYYZZ, seleccione el menú , vaya al submenú , haga clic en y haga clic en . El LED ULP del IFE-XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba). |
9 |
Para dar un nombre al IFE , seleccione el menú , vaya al submenú , haga clic en y, a continuación, haga clic en . Haga clic en IFE para definir el nombre del IFE. |
10 |
Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
-
XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.
-
Compruebe los ajustes del cortafuegos si DPWS no está activado.
Primer acceso desde un PC con Windows XP
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Conecte un cable Ethernet desde el PC hasta la interfaz IFE. |
3 |
Inicie el navegador web. NOTA: El PC utiliza automáticamente la dirección
IP predeterminada 169.254.#.# (#=0-255) y la máscara de subred
predeterminada 255.255.0.0.
|
4 |
En el cuadro de texto de dirección,
introduzca Ejemplo: para un IFE con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en formato decimal, introduzca 169.254.187.247 en el cuadro de texto de dirección. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador. |
6 |
Escriba NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen
entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de usuario
Administrator no se puede cambiar, pues es
el nombre de usuario predeterminado para la función de administrador. |
7 |
Para cambiar la contraseña
predeterminada, seleccione el menú |
8 |
Para buscar -XXYYZZ, seleccione el menú ULP LED del -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos. , vaya al submenú , haga clic en , vaya a y haga clic en . El |
9 |
Para dar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú IFE. , vaya al submenú , haga clic en y, a continuación, haga clic en para establecer el nombre del |
10 |
Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
Acceso a las páginas web
Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.
El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.
Detección de redes
Siga el procedimiento que se indica a continuación para acceder a las páginas web del IFE una vez que se haya configurado el nombre del IFE.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el PC a la red de área local (LAN). |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en IFE aparecerá en la lista de dispositivos. . El nombre delNOTA: Si no se visualiza el nombre del IFE en la lista de dispositivos en el , compruebe si el PC y la interfaz IFE no están conectados mediante el router.
|
5 |
Haga doble clic en el nombre de IFE, que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz IFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador. |
Exploración de nombres
El servidor DNS es obligatorio.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el PC a la red de área local (LAN). |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de IFE que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz IFE seleccionada. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la interfaz IFE no aparece en la lista de dispositivos en el , compruebe
si el PC y la interfaz IFE no están conectados mediante el router.
|
Exploración de direcciones IP
Se debe establecer la configuración de IP estática.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el PC a la red de área local (LAN). |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la página de inicio
de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador
web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción
. |