Date et heure
Description
La page permet d'effectuer les opérations suivantes :
-
Définir manuellement la date et l'heure du disjoncteur connecté à l'interface IFE
-
Synchroniser automatiquement la date et l'heure du disjoncteur sur celles de l' IFE
-
Vérifier périodiquement la synchronisation à intervalles définis
Liste des paramètres pour la configuration de date et d'heure
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le réglage de date et d'heure manuel du disjoncteur connecté à l'interface IFE . Cette option est désactivée lorsque le mode est sélectionné. |
|
|
Permet de saisir manuellement la date au format AAAA-MM-JJ. |
|
|
Permet de saisir manuellement l'heure au format hh:mm:ss. |
|
|
Permet d'activer le réglage d'heure automatique du disjoncteur connecté à l'interface IFE . Cette option est désactivée lorsque le mode est sélectionné. |
|
|
Permet de régler l'intervalle d'interrogation en heures, de 1 à 63. |
|
|
Permet de cocher la case qui active l'obtention d'adresse de serveur via DHCP ou BOOTP. |
|
|
Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP principal. |
|
|
Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP secondaire. |
|
|
Permet de synchroniser automatiquement l'heure du disjoncteur connecté à l'interface IFE sur l'heure IFE . |
|
|
Permet de supprimer la synchronisation du disjoncteur connecté à l'interface IFE . |
Réglage manuel de la date et de l'heure de l' IFE
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus de l' IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur puis sélectionnez dans . |
Les paramètres de réglage de la date et de l'heure sont disponibles. |
|
3 |
Entrez la date au format AAAA-MM-JJ. |
Définit manuellement la date de l'interface IFE . |
|
4 |
Entrez l'heure au format hh:mm:ss. |
Définit manuellement l'heure de l'interface IFE . |
|
5 |
Cliquez sur . |
La date et l'heure de l'interface IFE sont définies. |
Réglage automatique de la date et de l'heure de l' IFE à l'aide de SNTP
|
Etape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus de l' IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur puis sélectionnez dans . |
Le disjoncteur connecté à l'interface IFE est sélectionné par défaut pour la synchronisation de la date et de l'heure. |
|
3 |
Indiquez l'intervalle d'interrogation dans la zone . |
L'intervalle est mis à jour. |
|
4 |
Sélectionnez l'option qui permet d'obtenir automatiquement un serveur SNTP via DHCP/BOOTP. |
L'adresse du serveur SNTP est automatiquement récupérée. |
|
5 |
Indiquez l'adresse des serveurs principal et secondaire dans les champs et . |
Les adresses de serveur SNTP sont mises à jour. |
|
8 |
Cliquez sur . |
La date et l'heure du disjoncteur sont synchronisées avec l'horloge de l' IFE . |