DOCA0142ES-08

Alarmas para enviar por correo electrónico

Descripción

La página Eventos de correo electrónico permite seleccionar los eventos que se notificarán por correo electrónico entre una lista de eventos.

ATENCIÓN
INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPO O EQUIPO AVERIADO
No confíe únicamente en la notificación de los correos electrónicos para realizar el mantenimiento de su equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

La lista de alarmas que se muestra contiene únicamente las alarmas aplicables relacionadas con los dispositivos conectados al puerto ULP de la interfaz IFE .

NOTA: Si un servidor SMTP de correo electrónico no está situado en el mismo segmento de red Ethernet que la interfaz IFE , asegúrese de que la pasarela predeterminada de IFE esté configurada correctamente.

Parámetro

Descripción

Eventos

Lista de eventos para la configuración

Añadir evento

Casilla de verificación que permite agregar eventos.

Destinatarios de correo electrónico

Permite seleccionar de entre una lista de destinatarios de correo electrónico.

NOTA: Puede elegir un máximo de 12 destinatarios.

Texto personalizado

Le permite escribir un texto personalizado.

NOTA: Puede introducir un máximo de 63 caracteres en el área de texto personalizado.

Alarmas de los interruptores automáticos ComPacT NSX , ComPacT NS o MasterPact NT/NW

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático ComPacT NSX con módulo BSCM

Estado del indicador del interruptor automático (OF)

Estado del indicador de disparo por fallo (SDE)

Estado de la señalización de disparo (SD)

Interruptor automático ComPacT NSX con unidad de control MicroLogic o ComPacT NS , o interruptor automático MasterPact NT/NW con módulo BCM ULP

Prealarma Ir (PAL Ir) de protección de larga duración

Protección largo retardo Ir

Isd protección corto

Protección instantánea Ii

Protección de fallo a tierra Ig

Diferencial (Vigi) Protección IΔn

Protección instantánea integrada

STOP (fallo interno de la unidad de disparo)

Instantánea con protección diferencial

Protección de disparo reflejo

Protección del motor contra desequilibrio

Protección del motor contra bloqueo

Protección del motor contra defecto de carga

Protección de arranque largo del motor

Interruptor automático ComPacT NS o MasterPact NT/NW con módulo BCM ULP

Protección de desequilibrio

Protección máxima de I1

Protección máxima de I2

Protección máxima de I3

Protección máxima de IN

Protección de tensión mín.

Protección de tensión máx.

Protección de desequilibrio de tensión

Protección de la inversión de alimentación

Protección de frecuencia mínima

Protección de frecuencia máxima

Rotación de fase

Estado Listo para cerrar (PF)

Desgaste de los contactos

Estado de reducción de arco activado

Interruptor automático ComPacT NSX con unidad de control MicroLogic

Alarma definida por el usuario 1

Alarma definida por el usuario 2

Alarma definida por el usuario 3

Alarma definida por el usuario 4

Alarma definida por el usuario 5

Alarma definida por el usuario 6

Alarma definida por el usuario 7

Alarma definida por el usuario 8

Alarma definida por el usuario 9

Alarma definida por el usuario 10

Alarmas del interruptor automático MasterPact MTZ

NOTA: No se reciben por correo electrónico notificaciones de nuevos eventos de protección.

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Disparo lr

Disparo lsd

Disparo li

Disparo lg

Disparo I∆n

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

Disparo de autodiagnóstico

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Disparo de prueba I∆n/Ig

Disparo por infratensión en una fase

Disparo por sobretensión en una fase

Disparo por potencia inversa

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Disparo por infratensión en las 3 fases

Disparo por sobretensión en las 3 fases

Disparo de protección opcional

Funcionamiento de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Funcionamiento de autoprotección definitiva (SELLIM)

Orden de reinicio de memoria térmica

Prealarma de Ir (I > 90 % Ir)

Inicio de Ir (I > 105 % Ir)

Funcionamiento de Ir

Inicio de lsd

Funcionamiento de lsd

Funcionamiento de li

Alarma Ig

Inicio de lg

Funcionamiento de lg

Alarma IΔn

Inicio de I∆n

Funcionamiento de I∆n

Inicio por infratensión en una fase

Funcionamiento por infratensión en una fase

Inicio por infratensión en las 3 fases

Funcionamiento por infratensión de las 3 fases

Inicio por sobretensión en una fase

Funcionamiento por sobretensión en una fase

Inicio por sobretensión en las 3 fases

Funcionamiento por sobretensión de las 3 fases

Inicio por potencia inversa

Funcionamiento por potencia inversa

ERMS activado

ERMS activado durante más de 24 horas

Alarma de autodiagnóstico ESM (módulo de conmutación ERMS)

Pérdida de comunicación con ESM (módulo de conmutación ERMS)

Solicitud para desbloquear ERMS con el smartphone

Curva B activa

Protecciones opcionales inhibidas por IO

Interruptor automático abierto

Interruptor automático cerrado

Orden de cierre enviada a XF

Orden de apertura enviada a MX

El interruptor automático no se abre ni se cierra

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Modo manual activado

Modo local activado

El parámetro de permitir control mediante entrada digital está desactivado (desde EcoStruxure Power Commission )

Cierre inhibido por comunicación

Cierre inhibido por el módulo IO

Restablecimiento de alarma

La salida 1 de M2C está forzada

La salida 2 de M2C está forzada

Cambio activado de configuración de protección por pantalla

Cambio activado de configuración de protección remota

Configuración de protección modificada por pantalla

Configuración de protección modificada por Bluetooth/USB/IFE

Pérdida de comunicación con el módulo IO 1

Pérdida de comunicación con el módulo IO 2

Error de configuración IO/CU: configuración dual o inhibición de cierre.

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Error de configuración IO y CU: modo local/remoto

Fecha y hora configuradas

Licencia de módulo digital instalada

Licencia de módulo digital desinstalada

Licencia de módulo digital caducada

Licencia de módulo digital rechazada

La licencia del módulo digital caduca dentro de 30 días

La licencia del módulo digital caduca dentro de 20 días

La licencia del módulo digital caduca dentro de 10 días

Conexión en puerto USB

Prueba de inyección en curso

Función Ig inhibida para pruebas

Prueba cancelada por el usuario

Protección Ig en modo desactivado

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 1

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 2

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 3

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 4

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 5

Sensor de corriente interna desconectado

Sensor de corriente externa del neutro desconectado

Fallo de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos

Fallo parcial de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos

Fallo importante parcial de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos

Sensor diferencial (Vigi) desconectado

Configuración de la protección restablecida a los valores de fábrica

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Configuración de protección no accesible # 1

Configuración de protección no accesible # 2

Configuración de protección no accesible # 3

Configuración de protección no accesible # 4

Configuración de protección no accesible # 5

Comprobación automática de la unidad de control # 1

Comprobación automática de la unidad de control # 2

Comprobación automática de la unidad de control # 3

Comprobación automática de la unidad de control # 4

Comprobación automática de la unidad de control # 5

Medición y protección opcional no válidas # 1

Medición y protección opcional no válidas # 2

Medición y protección opcional no válidas # 3

Autoverificación de protección opcional no válida

Comunicación NFC no válida 1

Comunicación NFC no válida 2

Comunicación NFC no válida 3

Pantalla o comunicación inalámbrica no válida # 1

Pantalla o comunicación inalámbrica no válida # 2

Pantalla o comunicación inalámbrica no válida # 3

Pérdida de comunicación IEEE 802.15.4

Pérdida de comunicación Bluetooth

Sustituya la batería

Batería no detectada

Restablecimiento de alarma de la unidad de control

Prueba de autodiagnóstico: firmware

No se puede leer el conector del sensor

Configuración de fábrica de la unidad de control no válida 1

Configuración de fábrica de la unidad de control no válida 2

Discrepancia de módulos de hardware crítica

Discrepancia de módulos de firmware crítica

Discrepancia de módulos de hardware no crítica

Discrepancia de módulos de firmware no crítica

Discrepancia de firmware en la unidad de control

Prueba IΔn/Ig: sin disparo

Botón de prueba IΔn/Ig pulsado

Prueba de ZSI en curso

El desgaste de los contactos es superior al 60 % Compruebe los contactos

El desgaste de los contactos es superior al 95 % Prevea una sustitución

Los contactos están completamente desgastados Es necesario sustituir el CB

Queda menos del 20 % de las operaciones CB

El CB ha alcanzado el número máximo de operaciones

Comprobación automática no válida: disparo por derivación de MX1

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Disparo por derivación de MX1 no detectado

Las operaciones de carga de MCH superan el umbral

El MCH ha alcanzado el número máximo de operaciones

Comprobación automática no válida: cierre por derivación de XF

Cierre por derivación de XF no detectado

Autoverificación no válida: bobina de disparo de infratensión MN

No se ha detectado la bobina de disparo de infratensión MN

Caída de tensión en bobina de disparo de infratensión MN

Pérdida de comunicación en bobina de disparo de infratensión MN

Comprobación automática no válida: disparo por derivación de MX2

Disparo por derivación de MX2 no detectado

Presencia de una fuente de alimentación externa de 24 V

Caída de tensión y CB cerrado

Se han borrado los sucesos del registro de historial

Reiniciar corrientes mín./máx.

Reiniciar tensiones mín./máx.

Reiniciar potencia mín./máx.

Reiniciar frecuencia mín./máx.

Reiniciar armónicos mín./máx.

Reiniciar factor potencia mín./máx.

Restablecer demanda de corriente

Reiniciar demanda de potencia

Reiniciar contadores energía

Comunicación Bluetooth activada

Comunicación ZigBee activada

Conexión en puerto Bluetooth

Disparo por infrafrecuencia

Disparo por sobrefrecuencia

Inicio por infrafrecuencia

Inicio por sobrefrecuencia

Funcionamiento por infrafrecuencia

Funcionamiento por sobrefrecuencia

Datos de diagnóstico (enlace)

Número de secuencia del último evento

El contador de maniobras de la bobina de disparo está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo ha alcanzado el número máximo de operaciones

Contador de maniobras de la bobina de tensión MX2 por encima del umbral de alarma

La bobina de tensión MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones

Contador de maniobras de la bobina de tensión MX1 por encima del umbral de alarma

La bobina de tensión MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones

El contador de maniobras de la bobina de disparo por infratensión MN está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones

Programar mantenimiento básico en el plazo de un mes

Dispositivo conectado

Eventos

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Programar mantenimiento estándar en el plazo de un mes

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

Seis meses después de la puesta en marcha, la configuración de la protección sigue siendo la predeterminada de fábrica

Vida útil restante de MicroLogic por debajo del umbral de alarma

La unidad de control MicroLogic ha alcanzado el máximo de la vida útil

La última modificación de la configuración de la protección no se ha aplicado por completo

Protección por frecuencia

Disparo de largo retardo IDMTL

Inicio de largo retardo IDMTL

Funcionamiento de largo retardo IDMTL

Disparo por sobrecorriente direccional directa

Disparo por sobrecorriente direccional inversa

Inicio por sobrecorriente direccional directa

Inicio por sobrecorriente direccional inversa

Funcionamiento por sobrecorriente direccional directa

Funcionamiento por sobrecorriente direccional inversa

Sobrecorriente direccional hacia delante recibida

Sobrecorriente direccional hacia atrás recibida

Sobrecorriente direccional hacia delante enviada

Sobrecorriente direccional hacia atrás enviada

Alarmas de módulos IO

Dispositivo conectado

Eventos

Módulo IO 1

Umbral invadido en el contador de entrada 1 (1)

Umbral invadido en el contador de entrada 2 (1)

Umbral invadido en el contador de entrada 3 (1)

Umbral invadido en el contador de entrada 4 (1)

Umbral invadido en el contador de entrada 5 (1)

Umbral invadido en el contador de entrada 6 (1)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 1 (1)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 2 (1)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 3 (1)

Fallo de módulo IO (modo STOP) (1)

Fallo de módulo IO (modo ERROR) (1)

Módulo IO 2

Umbral invadido en el contador de entrada 1 (2)

Umbral invadido en el contador de entrada 2 (2)

Umbral invadido en el contador de entrada 3 (2)

Umbral invadido en el contador de entrada 4 (2)

Umbral invadido en el contador de entrada 5 (2)

Umbral invadido en el contador de entrada 6 (2)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 1 (2)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 2 (2)

Umbral de temperatura del tablero de distribución 3 (2)

Fallo de módulo IO (modo STOP) (2)

Fallo de módulo IO (modo ERROR) (2)

Módulo IO 1 o módulo IO 2

La desconexión del interruptor automático del zócalo está vencida

El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones

La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma

Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic

Discrepancia con las órdenes SGDEA

Alarma de contacto de señal de disparo de fuga a tierra (SDV)

Alarma de contacto de presencia de tensión de control

Alarma de contacto de estado de la protección contra sobretensiones

Alarma de contacto de fallo por sobretensión

Contacto de alarma de indicación ON/OFF del interruptor en carga (OF)

Alarma de indicación de fusible fundido

Alarma de parada de emergencia

Alarma de contacto de temperatura del tablero de distribución

Alarma de contacto de ventilación del tablero de distribución

Alarma de contacto de la puerta del tablero de distribución

Estado de posición zócalo conectado (CE)

Estado de posición zócalo desconectado (CD)

Estado de posición prueba de zócalo (CT)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?