Lectura de los registros del dispositivo
Descripción
La lectura de los registros del dispositivo permite a la interfaz IFE leer los registros de Modbus desde los dispositivos conectados al puerto ULP de la interfaz IFE .
Procedimiento de lectura
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Desde la barra de menús de IFE , haga clic en . |
Abre el menú . |
2 |
En el menú , abra el submenú y haga clic en . |
Abre la página . |
3 |
En , seleccione el dispositivo. |
Permite seleccionar el dispositivo de una lista desplegable. |
4 |
Escriba (o seleccione en la lista de dispositivos seleccionada), y el que se leerán. |
Permite escribir los registros que se leerán desde el dispositivo especificado. |
5 |
Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable . |
Permite seleccionar el tipo de datos adecuado. |
6 |
Para cambiar la forma en que se muestran los datos Modbus en la columna , seleccione , , o . |
Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos. |
7 |
Haga clic en . |
Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada. |
Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE
Parámetro |
Descripción |
Ajustes |
---|---|---|
|
Selecciona un dispositivo para su lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. |
– |
|
La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer. |
1 |
|
Número de registros en formato decimal. |
0-65535 Ajuste predeterminado: 1000 |
|
El número de registros para leer. |
1-125 Ajuste predeterminado: 10 |
|
Enumera los números de registro en formato decimal. |
– |
|
Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado a la interfaz IFE . Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados. |
– |
|
Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo. |
|
|
Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores. |
(ajuste predeterminado) |