DOCA0142FR-09

Indicateurs

Description

La page Indicateurs fournit les informations des compteurs de maintenance pour le disjoncteur connecté à l'interface IFE . Cette page affiche la durée de vie résiduelle du disjoncteur, les compteurs d'usure des contacts, les compteurs d'opérations du disjoncteur et les compteurs relatifs au châssis.

Affichage des compteurs de maintenance

Etape

Action

Résultat

1

Dans le menu IFE , cliquez sur Maintenance .

Ouvre la page Maintenance .

2

Dans le menu Indicateurs , sélectionnez le disjoncteur dans la liste des dispositifs.

NOTE: Cette fonction est disponible uniquement pour les disjoncteurs.

La page affiche les informations sur la durée de vie résiduelle du disjoncteur, les compteurs d'opérations du disjoncteur, les compteurs d'usure des contacts et les compteurs relatifs au châssis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?