DOCA0142ES-09

Ethernet

Descripción

En la página ETHERNET se muestran los siguientes elementos:

  • Estadísticas globales de Ethernet acumuladas desde la última vez en que se activó la interfaz IFE .

  • Características del puerto Ethernet .

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden consultar las páginas de Diagnóstico.

Cómo navegar hasta la página Ethernet

Para ver la página ETHERNET , haga clic en DIAGNÓSTICO > COMUNICACIÓN > ETHERNET .

Características del puerto Ethernet

Estadísticas

Descripción

Velocidad de enlace ETH1

Velocidad de funcionamiento (10 Mbps o 100 Mbps)

Modo ETH1

Modo actual de funcionamiento (Full Duplex o semidúplex)

Velocidad de enlace ETH2

Velocidad de funcionamiento (10 Mbps o 100 Mbps)

Modo ETH2

Modo actual de funcionamiento (Full Duplex o semidúplex)

Estadísticas globales de Ethernet

Datos

Descripción

Tramas recibidas

Número de tramas recibidas

Tramas transmitidas

Número de tramas transmitidas

Haga clic en Reiniciar contadores para restablecer a 0 los valores de las estadísticas.

Si la interfaz IFE está apagada o se ha reseteado debido a un cambio en la configuración o cualquier otro motivo, los valores de las estadísticas se restablecerán a 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?