DOCA0142FR-06

Date et heure

Description

La page DATE/HEURE permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Définir manuellement la date et l'heure du disjoncteur connecté à l'interface IFE .

  • Synchroniser automatiquement la date et l'heure du disjoncteur sur celles de l' IFE .

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de date et d'heure.

Accès à la page Date/heure

Pour afficher la page DATE/HEURE , cliquez sur PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > DATE/HEURE .

Paramètres de date et d'heure

Paramètre

Description

Mode de configuration de la date et de l'heure

Permet de sélectionner le mode de réglage de la date et de l'heure du disjoncteur et de ses dispositifs IMU :

  • Sélectionnez Manuel (option par défaut) pour régler manuellement la date et l'heure dans les champs appropriés.

  • Sélectionnez Synchronisation réseau via NTP pour régler automatiquement la date et l'heure d'après un serveur NTP externe.

Date

Permet de saisir manuellement la date au format AAAA-MM-JJ.

Heure

Permet de saisir manuellement l'heure au format hh:mm:ss.

Paramètres NTP

Paramètre

Description

Mode de configuration du serveur NTP

Permet de sélectionner le mode de configuration du serveur NTP :

  • Sélectionnez Obtenir les serveurs automatiquement par DHCP/BOOTP (option par défaut) pour définir les serveurs NTP automatiquement.

  • Sélectionnez Manuel pour définir manuellement les noms ou adresses des serveurs NTP.

Serveur NTP principal

Permet d'entrer manuellement l'adresse du serveur NTP principal.

Serveur NTP secondaire

Permet d'entrer manuellement l'adresse du serveur NTP secondaire.

NOTE:
  • Si aucun des deux serveurs NTP n'est joignable par l'interface IFE et qu'un autre dispositif IMU règle la date et l'heure, le mode de réglage de la date et de l'heure de l'interface IFE se replie automatiquement sur Manuel.

  • Avec le mode de réglage Manuel, le décalage horaire est remis à 0.

  • IPv6 n'est pas pris en charge pour l'adresse de serveur NTP.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?