0602IB1801ES-09

Configuración de Ethernet (puerto doble)

Ethernet

Parámetro

Descripción

Ajustes

Dirección MAC

Una dirección única de control de acceso a medios de una interfaz IFE . La dirección MAC está escrita en la etiqueta situada en el lateral de la interfaz IFE .

Formato de trama

Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet.

NOTA: Siempre que modifique los ajustes del formato de trama, reinicie el dispositivo para que los cambios entren en vigor.
  • Ethernet II

  • 802,3

  • Automático (ajuste predeterminado)

Control del puerto Ethernet

Parámetro

Descripción

Ajustes

Velocidad y modo del puerto 1

Se utiliza para definir el modo de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física del puerto Ethernet 1.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Velocidad y modo del puerto 2

Se utiliza para definir la velocidad de la conexión Ethernet física y la transmisión para el puerto Ethernet 2.

Negociación automática (ajuste predeterminado)

Protección frente a tormentas de difusión

Parámetro

Descripción

Ajustes

Nivel

Define el nivel de protección contra tormentas. El valor del nivel corresponde a un valor de tasa de información comprometida (CIR), que es la cantidad de tráfico entrante en el puerto del interruptor a partir de la cual la protección contra tormentas deja de permitir el acceso al tráfico de difusión.

NOTA: Si cambia el valor del nivel, se le indicará que reinicie el dispositivo para implementar los cambios.

Nivel de protección frente a tormentas de difusión:

  • 1 : muy alto (1000)

  • 2 : alto (2000)

  • 3 : medio-alto (3000)

  • 4 : medio-bajo (4000), ajuste predeterminado

  • 5 : bajo (5000)

  • 6 : muy bajo (6000)

NOTA: El valor de nivel corresponde a la tasa de información comprometida.

Tasa de información comprometida

Define el valor de solo lectura del nivel de protección frente a tormentas de difusión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?