0602IB1801ZH-09

IP 配置

描述

IP 配置 页让您能够设置 IP 参数。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改 IP 配置设置。

导航至“IP 配置”页

如要查看 IP 配置 页,请单击 设置 > 通讯 > IP 配置

IPv4 设置

参数

描述

配置

让您能够选择 IPv4 配置模式:

  • 单击 自动 (缺省设置),可使用 DHCP BOOTP 自动设置 IPv4 参数。

  • 单击 手动 ,可手动设置 IPv4 参数(IP 地址、子网掩码和网关)。

模式

让您能够选择使用以下方式分配 IPv4 参数的模式:

  • DHCP(缺省设置)

  • BOOTP

注: 使用旧 DHCP 服务器时,设备名称必须限制在 16 个字符内。

IP 地址

用于手动输入 IFE 接口的静态 IP 地址。

子网掩码

用于手动输入网络的 Ethernet IP 子网掩码地址。

网关

用于手动输入用于广域网 (WAN) 通讯的网关(路由器)IP地址。

IPv6 设置

对于 IPv6 配置设置,在单击 应用更改 之后,会显示一条弹出消息,用于确认接口重启以便应用新设置:

  • 单击 ,可重启并应用设置更改。

  • 单击 ,可取消设置修改并恢复上次保存的设置。

参数

描述

启用 IPv6

启用 IPv6(缺省设置:启用)。

IPv6 地址

IFE 接口的静态 IP 地址。

注: URL 地址框中,使用 [ ] 括号输入链路本地地址。

DNS 设置

参数

描述

DNS 地址

让您能够选择 IPv4 配置模式:

  • 单击 自动 缺省设置),可自动从 DNS 服务器获取 IP 地址。

  • 单击 手动 ,可手动设置一级服务器地址和二级服务器地址。

注: 域名系统 (DNS) 是与局域网 (LAN) 或因特网相连的计算机和设备的命名系统。

一级服务器地址

用于手动输入一级 DNS 服务器的 IPv4 地址。

二级服务器地址

用于手动输入二级 DNS 服务器的 IPv4 地址。

用于当一级 DNS 服务器解析失败时执行 DNS 解析。

重复 IP 地址检测

连接至网络时, IFE 接口将公布其 IP 地址。为避免任何重复的 IP 地址冲突, IFE 接口利用地址解析协议 (ARP) 查看网络上的其他设备是否使用了相同的 IP 地址。下表阐释了 IFE 接口如何处理所检测到的重复 IP 地址。

重复 IP 地址情景

情景

检测到重复 IP

网络状态 LED

检测到 Ethernet链路

恢复至默认的 IP 地址、子网掩码以及网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IP 地址可用时, IFE 接口将使用该地址。

一直亮红灯

手动更改地址

恢复至默认的IP地址、子网掩码以及网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IP 地址可用时, IFE 接口将使用该地址。

一直亮红灯

接收 ARP 请求

如果在 10 秒内检测到一个以上的 ARP,则启动再次搜索 IP 的过程。

熄灭

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?