读取设备寄存器
描述
读取设备寄存器页面让您能够从所选设备读取 Modbus 寄存器。
读取程序
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
打开菜单。 |
|
2 |
在菜单的子菜单中,单击。 |
打开页面。 |
|
3 |
在中,选择设备。 |
从下拉列表中选择设备。 |
|
4 |
输入(或从定义的设备列表中选择)、以及要读取的。 |
将从规定设备读取的寄存器随即被输入。 |
|
5 |
从下拉列表中选择数据类型。 |
相应的数据类型随即被选中。 |
|
6 |
要更改 Modbus 数据在列中的显示方式,请选择、、或 。 |
数据值的显示方式随即被选中。 |
|
7 |
单击。 |
根据选定的配置读取已注册的设备。 |
IFE读取设备寄存器参数
|
参数 |
描述 |
设置 |
|---|---|---|
|
|
从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。设备列表中未定义的 Modbus 客户端 IFE 服务器的 Modbus 服务器设备可通过输入其本地 ID 编号来读取。 注: 设备列表中没有定义的远程设备的服务器设备不可通过输入其本地
ID 编号的方式来读取。
|
– |
|
|
要读取设备的地址(本地 ID)。 |
1–247 出厂设置:1 |
|
|
寄存器编号(十进制)。 |
0-65535 出厂设置:1000 |
|
|
要读取的寄存器数量。 |
1–125 出厂设置:10 |
|
|
列出寄存器编号(十进制)。 |
– |
|
|
列出为寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 IFE 服务器的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。 |
– |
|
|
列出设备可用的数据类型。 |
|
|
|
选择其中一个选项确定如何显示数值列数据。 |
(出厂设置) |