DOCA0084ZH-11

SNMP

描述

SNMP页面让您能够设置简单网络管理协议 (SNMP) 设置。

IFE 服务器支持 SNMP,允许网络管理员利用 SNMP 管理器远程访问 IFE 服务器,并以 MIBII 格式查看 IFE 服务器的网络状态和诊断信息。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改 SNMP 设置。

导航至“SNMP”页

如要查看 SNMP 页,请单击设置 > 通讯 > SNMP

SNMPV1 代理设置

设置

描述

启用

让您能够启用或禁用 SNMP 代理。

监听端口

让您能够输入 SNMP 代理监听网络流量时所用的监听端口的编号。

  • 设定范围:1 -65534

  • 缺省设置:161

通知端口

让您能够输入通知端口号。

  • 设定范围:1 -65534

  • 缺省设置:162

系统对象设置

设置

描述

系统位置

让您能够输入系统位置。

系统联系人

让您能够输入系统联系人姓名。

系统名称配置模式

让您能够选择系统名称配置模式:

  • 勾选系统名称的自动配置,可自动设置系统名称。

  • 勾选系统名称的手动配置(缺省设置),可手动设置系统名称。

系统名称

它让您能够手动输入系统名称。

社区名称设置

设置

描述

获取社区名称

让您能够输入获取社区名称。

设置社区名称

让您能够输入设置社区名称。

TRAP 社区名称

让您能够输入 TRAP 社区名称。

“已启用陷阱”设置

已启用陷阱允许您选择以下任何一种陷阱,而它们在缺省配置下都是被禁用的:

设置

描述

冷启动陷阱

IFE 服务器通电时将生成陷阱。

热启动陷阱

启用 SNMP 时,将生成陷阱。

链路故障陷阱

断开 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

链路恢复陷阱

重新连接 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

验证失败陷阱

如果 SNMP 管理员访问未正确验证的 IFE 服务器,则生成陷阱。

SNMP 管理器设置

设置

描述

管理器 #1

让您能够输入 SNMP 管理器 1 的 IP 地址。

管理器 #2

让您能够输入 SNMP 管理器 2 的 IP 地址。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.