时区
时区配置
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
|
2 |
在菜单的子菜单中,单击。 |
|
3 |
在网页中,从列表中选择您当地的时区。 |
|
4 |
如果必须设置夏令时,则选择复选框。 |
|
5 |
从和列表中选择夏令时开始和结束的时间。 |
|
6 |
单击保存设置。 |
实时时钟
IFE 服务器具有实时时钟 (RTC) 功能,能够在断电时保持日期和时间。在中间模式下操作时(在此模式下,电池连续工作 4 天,10 年内的工作间隔次数为 45 次),RTC 的预期寿命为 15 年。
在 15 年的时间内,在 -25 °C (-13 °F) 至 85 °C (185 °F) 的温度条件下, IFE 服务器的晶体公差必须保持为 ±20 ppm(典型)/±150 ppm(最大)。RTC 芯片的时间漂移在 -16 秒/天至 +2 秒/天的范围内变化。电源重置期间,RTC 能够保持日期和时间设置。