Diseño de la interfaz de usuario del
Descripción general
Este gráfico muestra el diseño de la interfaz de usuario del IFE .

A |
Encabezado |
B |
Pestañas de menú |
C |
Subpestañas |
D |
Campos de acción |
E |
Zona de visualización |
Encabezado
El encabezado muestra la siguiente información en la parte superior de todas las páginas.
Información genérica |
Descripción |
---|---|
Fecha y hora |
Fecha y hora actuales en formato aaaa-mm-dd hh-mm-ss |
Nombre de usuario comprobado |
Nombre del usuario que ha iniciado sesión |
Desconexión |
Para cerrar sesión en el IFE , haga clic en o cierre el navegador. Se recomienda cerrar la sesión del IFE cuando no se utilice. |
Pestañas principales
Las pestañas principales son:
Subpestañas
En las subpestañas se muestran los submenús de la pestaña principal seleccionada.
Campos de acción
Los campos de acción se corresponden con la pestaña seleccionada y pueden variar.
En la siguiente tabla se describen los campos de acción del diseño de la interfaz de usuario:
Campos de acción |
Acción |
---|---|
|
Aplica los cambios. |
|
Cancela las modificaciones para volver a la última configuración guardada. |
Zona de visualización
La zona de visualización muestra con detalle la subpestaña seleccionada con todos los campos relacionados.