DOCA0084FR-11

Données en temps réel

Description

La page Données en temps réel fournit :

  • les lectures de base des dispositifs sélectionnés, en temps réel, sur Pages de dispositifs simples  ;

  • les récapitulatifs des dispositifs sur Pages récapitulatives sur les dispositifs  ;

  • les tendances en temps réel pour les rubriques définies des dispositifs sélectionnés sur la page Tendances .

NOTE: Actualisez la page Web en appuyant sur la touche de fonction F5 lorsque le message Hors service s'affiche.

Pages de dispositifs simples

Cette page affiche les relevés de base des dispositifs sélectionnés en temps réel. Cela inclut l'état de fonctionnement du disjoncteur avec une indication de couleur (vert, orange ou rouge), l'état du châssis, le courant de charge, la puissance, le facteur de puissance, la tension, etc.

Le tableau ci-dessous indique la procédure à suivre pour surveiller les données en temps réel d'un dispositif :

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE , cliquez sur Surveillance .

Ouvre le menu Surveillance .

2

Dans le sous-menu Données en temps réel du menu Surveillance , sélectionnez un dispositif dans Pages de dispositifs simples .

Affiche les données en temps réel du dispositif sélectionné.

Pour les dispositifs BCPM, les paramètres de circuits auxiliaires et de dérivation peuvent être surveillés pour obtenir des valeurs en temps réel. Si vous avez des droits d'administrateur, vous pouvez modifier ou configurer les noms de circuit des dispositifs BCPM.

Pages récapitulatives sur les dispositifs

Les tableaux récapitulatifs proposent une vue synthétique des dispositifs sélectionnés.

Etape

Action

Résultat

1

Dans le sous-menu Données en temps réel du menu Surveillance , cliquez sur Pages récapitulatives sur les dispositifs .

Développe l'arborescence des pages récapitulatives disponibles sur les dispositifs.

2

Sélectionnez la page récapitulative à afficher.

Ouvre la liste de sélection des dispositifs.

3

Sélectionnez les dispositifs dans Dispositifs disponibles , puis cliquez sur Appliquer .

NOTE: Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les dispositifs disponibles. Cliquez sur Effacer tout pour désélectionner tous les dispositifs.

Vous accédez à un récapitulatif des dispositifs sélectionnés.

NOTE: Cliquez sur Nouvelle sélection pour revenir à la liste de sélection des dispositifs.

Tendances

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE , cliquez sur Surveillance .

Ouvre le menu Surveillance .

2

Dans le sous-menu Données en temps réel du menu Surveillance , sélectionnez Tendances .

Développe l'arborescence des données sélectionnables pour l'option des données en temps réel et l'option des tendances.

3

Sélectionnez Tendance en temps réel .

Ouvre la page de configuration des tendances en temps réel.

4

Sélectionnez jusqu'à 4 dispositifs dans la liste Dispositifs disponibles .

Sélectionne les dispositifs pour l'analyse de tendances.

5

Sélectionnez des rubriques dans la liste Grandeurs disponibles .

NOTE: Seules les rubriques communes aux dispositifs sélectionnés sont disponibles pour les tendances. Le nombre maximal des rubriques auxquelles appliquer les tendances dépend du nombre de dispositifs sélectionnés. Le produit de ces deux nombres ne peut pas excéder 8.

Sélectionne les rubriques pour l'analyse de tendances.

6

Cliquez sur Appliquer pour ouvrir la page Tendances en temps réel .

Ouvre la page d'affichage des tendances en temps réel.

7

Définissez les paramètres de tendance.

Permet de définir les paramètres de tendance.

Paramètres d'analyse des tendances

Etape

Action

Résultat

1

Sélectionnez une analyse de tendance absolue ou relative .

NOTE: L'option Absolue redessine l'abscisse du graphique après chaque échantillon, en la renseignant avec toutes les données recueillies depuis le début de la tendance. L'option Relatif met à jour le graphique à l'aide des dernières données après chaque échantillon. L'axe des abscisses reste constant pour afficher la période de tendance sélectionnée.

Sélectionne un mode graphique.

2

Choisissez une période de 1 à 15 minutes. Il s'agit de la durée de la tendance.

NOTE: Les échantillons de données sont recueillis aussi rapidement que possible, mais l'opération peut prendre davantage de temps en fonction de la charge de communications sur le port Modbus-SL.

Sélectionne la durée de la tendance.

3

Sélectionnez Démarrer l'échantillonnage pour lancer l'analyse de tendance des rubriques de dispositif sélectionnées.

NOTE: Vous pouvez arrêter l'analyse de tendance avant la fin de la durée de tendance spécifiée en cliquant sur Arrêter l'échantillonnage . Si vous sélectionnez Démarrer l'échantillonnage après avoir arrêté l'échantillonnage, une nouvelle tendance est démarrée.

Démarre l'analyse de tendances.

4

Cliquez sur Points de données pour afficher un journal de toutes les valeurs de rubriques échantillonnées pendant la période de tendance.

Affiche un journal de toutes les valeurs de rubriques échantillonnées pendant la tendance.

5

Cliquez sur Nouvelle sélection pour sélectionner de nouveau les dispositifs et les rubriques dont vous souhaitez analyser la tendance.

Revient à la page de configuration des tendances en temps réel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?