DOCA0084FR-10

Définir date/heure du dispositif

Description

La page Définir date/heure du dispositif permet de synchroniser l'horloge des dispositifs esclaves connectés au serveur IFE avec l'horloge IFE. Elle permet également de relever l'heure d'un dispositif connecté au serveur IFE. Cette page répertorie les dispositifs esclaves qui nécessitent une interface externe pour régler leur horloge.

Liste des paramètres dans la page Définir date/heure du dispositif

Paramètre

Description

Sélection de dispositif

Permet de sélectionner un dispositif dans la liste pour régler, synchroniser ou lire son horloge.

Heure locale

Affiche l'heure du dispositif sélectionné.

Etat

Affiche l'état du dispositif sélectionné.

Obtenir date/heure du dispositif

Permet de lire l'heure du dispositif sélectionné.

Définir date/heure du dispositif

Permet de définir l'heure du dispositif sélectionné.

Définition de la date et de l'heure du dispositif

Etape

Action

Tableau

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Contrôle.

Ouvre le menu Contrôle.

2

Dans le menu Contrôle, cliquez sur Définir date/heure du dispositif.

Ouvre la page Définir date/heure du dispositif.

3

Sélectionnez les dispositifs voulus sur la page Définir date/heure du dispositif, puis cliquez sur Définir date/heure du dispositif.

La date et l'heure des dispositifs esclaves sélectionnés sont synchronisées avec l'horloge de l'interface IFE, et l'état indique que l'opération a abouti.

NOTE: Si le dispositif sélectionné ne parvient pas à se synchroniser avec l'horloge de l'interface IFE, son état indique que l'opération a échoué.
NOTE: La fonction Définir date/heure du dispositif ne fonctionne pas pour la propre IMU de l'interface IFE et règle l'état sur NA (Sans objet).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?