DOCA0084FR-10

Fuseau horaire

Configuration du fuseau horaire

Etape

Action

1

Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur Configuration et paramètres.

2

Dans le sous-menu Général du menu Configuration et paramètres, cliquez sur Fuseau horaire.

3

Sur la page Web Configuration du Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire de votre région dans la liste Fuseau horaire.

4

Cochez la case Activer si vous devez régler l'heure d'été.

5

Sélectionnez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans les listes Début de l'heure d'été et Fin de l'heure d'été.

6

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

NOTE: Les paramètres de Fuseau horaire ne s'appliquent que lorsque l'Horloge est réglée en mode Automatique.

Horloge temps réel

Le serveur IFE dispose d'une horloge temps réel (RTC) qui gère la date et l'heure lors des coupures de courant. La durée de vie escomptée de cette horloge est de 15 ans lorsqu'elle est utilisée en mode intermédiaire (dans ce mode, la batterie fonctionne en continu pendant 4 jours à raison de 45 fois sur une période de 10 ans).

Le serveurIFE doit maintenir une tolérance de cristaux de ±20 ppm (normale)/±150 ppm (maximum) pendant cette période de 15 ans et dans la plage de -25 °C (-13 °F) à 85 °C (185 °F). La dérive temporelle par puce RTC varie de -16 s/jour à +2 s/jour. Lors d'un cycle hors/sous tension, l'horloge RTC est capable de conserver les paramètres de date et d'heure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?