1040IB1404-10

FCC 规范声明

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?