1040IB1404-10

首选项

常规设置

参数

描述

设置

设备名称

显示设备名称。此名称在 Web 界面标题栏中使用。

注: 可在配置和设置菜单设备配置子菜单的名称字段中更新设备名称。

实时采样率

控制从标准监控表视图的设备中读取数据的频率。

5-60 秒

出厂设置:5 秒

通讯检查率

控制浏览器在标准监控表视图中显示实时读数时执行通讯检查的频率。此功能试图将任何停止运行的设备自动恢复为运行。

5-30 分钟

出厂设置:15 分钟

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?