1040IB1404-10

固件更新

描述

对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。

IFE 固件的最新版本以及 IFE 网页通过 EcoStruxure Power Commission 软件一次性更新。

有关 IFE 固件版本的更多信息,请参阅 Enerlin'X IFE 服务器固件发行说明

警告
数据丢失
在更新固件之前,请先备份数据日志文件。
在更新 IFE 固件时,IFE 服务器的数据日志条目可能丢失。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在更新了 IMU 中一个设备的固件之后,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。

检查 Firmware 版本

您可以使用以下方式找到 IMU 中设备的固件版本:

  • EcoStruxure Power Commission 软件,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

    DOCA0069EN

  • IFE 网页,请参阅以下步骤。

步骤

操作

结果

1

打开网页浏览器并登录 IFE 网页。

打开 IFE 主页。

2

诊断菜单的 设备信息页上找到固件版本 设备信息

注: 如果最近已更新 firmware,则按下 F5 刷新网页并更新显示的 firmware 编号。

确定 IFE 服务器的 firmware 版本。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件和网页

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

DOCA0069EN

EcoStruxure Power Commission 软件可在 www.se.com 下载。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?