1040IB1404-10

Ethernet 配置(双端口)

Ethernet

参数

描述

设置

MAC 地址

IFE 服务器唯一的媒体访问控制地址。MAC 地址写在位于 IFE 服务器侧面的标签上。

帧格式

用于选择通过 Ethernet 连接发送的数据的格式。

注: 每次修改了帧的格式,应重启设备以实施修改。
  • Ethernet II

  • 802.3

  • 自动(出厂设置)

Ethernet 端口控制

参数

描述

设置

端口 1 的速度和模式

用于定义 Ethernet 端口 1 的物理 Ethernet 连接速度和传输模式。

自动协商(出厂设置)

端口 2 的速度和模式

用于定义 Ethernet 端口 2 的物理 Ethernet 连接速度和传输。

自动协商(出厂设置)

广播风暴防护

参数

描述

设置

等级

定义广播风暴防护等级。等级值相当于承诺信息速率 (CIR) 值,即进入交换机端口的通信量,达到此通信量时风暴防护开始逐渐停止进入广播流量。

注: 如果更改等级值,则会提醒您重启设备让更改生效。

广播风暴防护等级:

  • 1:最高 (1000)

  • 2:高 (2000)

  • 3:中高 (3000)

  • 4:中低 (4000),缺省设置

  • 5:低 (5000)

  • 6:最低 (6000)

注: 等级值对应于承诺信息速率。

承诺信息速率

定义广播风暴防护等级的只读数值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?